2011年8月9日 日本东京讯— 高级半导体解决方案厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布推出基于瑞萨电子V850节能型微控制器(MCU)的 Continua演示平台,以及已经通过Continua认证的血糖代理软件。该平台实现了Continua健康联盟(Continua Health Alliance)的规定,展示了V850 MCU如何确保电池寿命长效使用的能效等级和全面增强的软件功能。由于血糖仪之类的医疗器械要求具有符合Continua指南要求的连接功能,高能效的 V850 MCU具备350uA/DMIPS的高性能,具备高达1MB Flash存储器和集成式USB功能支持,因此能够处理更多的软件负载,而无需牺牲终端用户所期望的长电池寿命。
低功耗、高性能的微控制器让Continua医疗保健装置能够存储包含时间戳记的测量结果,并自动将数据传送至医疗专业人员。由此能够消除人工收集这类测量数据的易出错步骤,Continua器件能够协助提升医疗数据质量和改进诊断。
实现这些装置的挑战在于数据收集和传送增加了现有医疗产品的软件负担。如果每天使用这些装置,使用者必须频繁更换电池,那么这种软件负担就可能变成使用者的负担。
瑞萨电子推出的32位V850ES/Jx3-L MCU可以通过1.9DMIPS/MHz优异的能效解除上述负担,并可以让V850器件能够以较低的频率处理比其它MCU多的任务。除了降低功耗以外,低 频率操作还降低了电磁干扰(EMI)的可能性。V850器件带有高达1MB的Flash存储器,足以满足不断变化的互联便携式医疗器械标准。V850 MCU还整合了USB支持和各种其它外设功能。
瑞萨电子V850 Continua演示平台为依据Continua健康联盟所开发的血糖仪建立了一套指导方针,Continua 健康连能是非赢利性的行业组织,主要目标是建立可互联及可互操作的个人健康解决方案。该联盟的指导方针是利用关键的业界标准以确保建立从个人医疗到医院信 息系统的完整架构。标准之一为 ISO/IEEE 11073,用于定义医疗装置、装置所记录的测量资料,以及传输测量资料时的通讯协议。在基本的通讯传输方法方面,Continua指导方针制定使用开放 式标准,如USB、蓝牙®和ZigBee®。
虽然Continua演示平台采用USB,但V850ES/Jx3-L MCU还可支持蓝牙和ZigBee功能。另外该演示平台实现了可选持久度量存储(PM存储),以便支持测量数据的离线存储。该PM存储让医疗器械能够在器件连至网络并自动发送数据之前保存测量数据。
瑞萨电子V850 Continua演示平台运行来自于Lamprey Networks公司( http://www.lampreynetworks.com/ )该公司为Continua健康联盟参考程式码的开发商。该平台内使用的软件已经通过了Continua健康联盟的认证,并可用于多款瑞萨电子的MCU。由于该软件为特定类型的医疗器械而设计,所以可以优化软件的大小
除了专门支持血糖仪要求的软件之外,Lamprey Networks公司还提供了面向其它类型的医疗器械的软件,如血压计。产品开发人员可以利用该软件缩短产品的上市时间,降低从头开始学习、实现和测试代 码所需的时间和成本。V850演示平台为那些需要满足新Continua健康联盟需求的公司提供了新机遇。
了解更多信息,敬请登录网站www.am.renesas.com/continua 。
适用于瑞萨电子V850 MCU的Continua演示平台即日起开始供货。如需观看演示,敬请登录网站www.am.renesas.com/continua。
(注) CContinua是Continua健康联盟的注册商标。Bluetooth是Bluebooth SIG的注册商标。ZigBee是ZigBee联盟的注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。