瑞萨电子在全球范围内销售TPS-1器件
2011年11月21日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今日宣布,根据与菲尼克斯电气集团旗下子公司、全球领先的工业解决方案和技术供应商德国科维软件公司(KW- Software GmbH)达成的许可协议,在全球范围内出售TPS-1 PROFINET IO(输入/输出)器件芯片及相关的TPS-1入门套件。瑞萨电子将通过自身销售网络,提供TPS-1器件及第一级支持,KW-Software基于其自 动化系统和软件方面的能力,提供第二级支持和系统支持。TPS-1元件——单片PROFINET IO器件接口——由西门子和菲尼克斯电气共同研发。KW-Software为菲尼克斯电气的全资子公司。
TPS-1是高度集成的单片器件,用于构建支持PROFINET 的工厂和机器网络,PROFINET是PROFIBUS & PROFINET国际组织推行的基于以太网的新一代工业协议,该国际组织共有1,400多个成员,包括德国的两家领先的工业设备供应商——西门子和菲尼克 斯电气。
KW-Software是IEC 61131工业控制、安全和网络技术等领域全球领先的解决方案及技术供应商。与KW-Software合作,使得瑞萨电子能够通过全球渠道销售和分销TPS-1产品及入门套件,以加快PROFINET标准的实施进程。
瑞萨电子根据协议出售的TPS-1器件,是用于基于以太网的工厂内网的一个器件,该器件具有以下几个特点:
- 两个以太网连接端口,集成IRT交换功能和PHY
- 内置PROFINET 工业协议,支持RT和IRT,符合性等级C
- 无需外部RAM(降低了系统级成本)
特别是TPS-1支持PROFINET IRT,利用PROFINET协议,提供了最佳实时性能。此外,TPS-1器件的开发基于一些设计理念,这些设计理念包括将器件成本保持在不高于之前协议 的水平,降低转换现有的PROFIBUS和INTERBUS器件的难度。具体而言,TPS-1器件集成了必需的内存,从而减少了需要的额外元件的数量。因 此,TPS-1器件是紧凑型远程I/O 设备、驱动器和其它工业外设等应用的理想之选。瑞萨还提供入门套件,便于客户快速、简便地在系统中部署TPS-1器件。
如欲了解TPS-1的主要规格,请参阅附件 数据表。
TPS-1样品现已上市,单价19欧元。预计2012年第二季度起在欧洲、美国和日本开始批量生产。瑞萨电子计划将支持PROFINET协议的TPS-1产品出售给基于以太网的工厂网络领域,该细分市场预计会迎来两位数的年增长率 (注释 1)。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。