瑞萨基于Arm® Cortex®-M85处理器的产品在优化图形显示功能的同时,为楼宇自动化、智能家居、消费及医疗应用带来超高性能和领先的安全性
2023 年 12 月 12 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出RA8D1微控制器(MCU)产品群。RA8D1产品群作为瑞萨RA8系列的第二款产品,RA8是基于Arm® Cortex®-M85处理器的首款MCU。RA8D1 MCU具有超过6.39 CoreMark/MHz(注)的突破性性能,结合充足的内存和经过优化图形与外设功能,可满足楼宇自动化、家用电器、智能家居、消费及医疗等广泛应用的各类图形显示和语音/视觉多模态AI要求。
所有RA8系列MCU均利用Arm Cortex-M85处理器和Arm的Helium™技术所带来的高性能,结合矢量/SIMD指令集扩展,能够在数字信号处理器(DSP)和机器学习(ML)的实施方面获得相比Cortex-M7内核高4倍的性能提升。这一性能提升非常适合图形和神经网络处理,可以在某些应用中消除对单独硬件加速器的需求。它们还实现先进的安全性,包括Arm TrustZone®技术、瑞萨安全IP(RSIP-E51A)、在不可变存储中带有第一级引导加载程序的安全启动功能、带有即时解密(DOTF)的八线SPI接口,以及指针验证和分支目标识别(PACBTI)安全扩展。
针对图形显示解决方案和视觉/语音AI优化的功能集
全新RA8D1产品包括一个高分辨率图形LCD控制器,带有连接LCD显示面板的并行RGB和MIPI-DSI 接口、一个2D图形绘制引擎、一个16位摄像头接口(CEU)、多个用于存储帧缓冲和图形资源的外部存储器接口,以及176和224引脚封装。该功能集与SEGGER emWin和微软GUIX的专业品质图形用户界面软件解决方案相结合,完全集成至瑞萨灵活配置软件包(FSP)中。瑞萨还支持开源的轻量级多功能图形库(LVGL),以及强大的图形和AI生态系统合作伙伴网络。具有LCD面板和相机模块的全功能图形评估套件完善了该解决方案,并为工业HMI、视频门铃、病人监护仪、图形计算器、安全面板、打印机显示面板和家电显示器等图形应用搭建了强大的开发平台。
Daryl Khoo, Vice President of the IoT Platform Division at Renesas表示:“为改善用户体验,市场对高品质显示的需求日渐提升。RA8D1 MCU的推出,展示了瑞萨作为微控制器领域全球卓越供应商的设计能力与市场洞察。全新发布的产品利用Cortex-M85内核和Helium技术前所未有的性能优势,满足客户对更佳显示和飞速发展的视觉AI实现(如人员和物体检测、人脸识别、图像分类及姿态估计)日益增长的需求。”
Roeland Nusselder, CEO of Plumerai表示:“Plumerai面向开发智能家居摄像头和物联网设备的客户授权高精度AI解决方案。我们已将Plumerai People Detection AI软件移植到全新RA8D1 MCU上。这一MCU包含功能强大的Arm Cortex-M85 CPU和Helium矢量扩展;与使用Arm CMSIS-NN内核的Arm Cortex-M7相比,RA8D1将我们的软件速度提高了6.5倍。家庭安防、智能楼宇、家用电器和零售业对我们的AI解决方案有很大需求,借助瑞萨的RA8 MCU,我们现在可以充分满足这一需求。”
RA8D1系列MCU的关键特性
- 内核:480 MHz Arm Cortex-M85,包含Helium和TrustZone技术
- 存储:集成2MB/1MB闪存和1MB SRAM(包括TCM,512KB ECC保护)
- 图形外设:图形LCD控制器支持高达WXGA的分辨率(1280x800),并行RGB和MIPI-DSI接口连接外部LCD和/或TFT显示器,强大的2D绘图引擎,16位CEU摄像头接口,32位外部SDRAM接口
- 其它外设:以太网、带XIP和DOTF的XSPI(八线SPI)、SPI、I2C/I3C、SDHI、USBFS/HS、CAN-FD、SSI、12位ADC和DAC、比较器、温度传感器、定时器
- 高阶安全性:领先加密算法、TrustZone、安全启动、不可变存储、带DPA/SPA攻击保护的防篡改功能、安全调试、安全工厂编程和生命周期管理支持
- 封装:176引脚LQFP、224引脚BGA
新型RA8D1产品群MCU由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP带来所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和安全堆栈,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发打造充分的灵活性;借助FSP,可轻松将现有设计迁移至新的RA8系列产品。
成功产品组合
瑞萨将全新RA8D1产品群MCU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括越野GPS导航系统和高效7KW+智能热泵。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RA8D1产品群MCU和FSP软件现已上市。瑞萨还推出RA8D1产品群评估套件,其中包括针对图形应用的示例项目。多个Renesas Ready合作伙伴也为RA8D1 MCU带来量产级解决方案。瑞萨期待更多合作伙伴移植其软件解决方案,以充分利用Cortex-M85内核和Helium技术。更多产品相关信息,请访问:renesas.com/RA8D1。样品和套件可在瑞萨网站或通过分销商订购。
瑞萨MCU优势
作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。关于瑞萨电子MCU的更多信息,请访问:renesas.com/MCUs。
(注)EEMBC的CoreMark®基准,用于测量嵌入式系统中使用的MCU和CPU性能。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723),科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)Arm是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。