基于Arm® Cortex®-M85处理器的RA8T1 MCU产品群,为工业、楼宇和家庭自动化应用提供低功耗操作和专用模拟功能
2024 年 1 月 30 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出基于Arm® Cortex®-M85处理器的RA8T1微控制器(MCU)产品群,可满足工业、楼宇自动化,以及智能家居等应用中常见的电机、电源和其它产品的实时控制要求。
RA8T1产品群是瑞萨RA8系列的第三款产品。所有RA8系列产品均具备6.39 CoreMark/MHz(注)的突破性性能,并采用高性能Arm Cortex-M85处理器和Arm的Helium™技术,能够在数字信号处理器(DSP)和机器学习(ML)方面获得相比Cortex-M7内核高4倍的性能提升。这一性能提升可用于拓展电机预测性维护等AI功能,从而减少代价高昂的停机时间。
针对电机控制优化的功能
全新RA8T1产品具有先进的PWM定时功能,如三相互补输出、0%和100%占空比输出功能、双缓冲比较匹配寄存器,和五种相位计数模式。其模拟功能包括12位ADC、12位DAC,以及用于电压和电流测量及过流保护的高速比较器。RA8T1 MCU还带来多种通信功能,包括SCI、SPI、I2C/I3C、CAN/CAN-FD、以太网和USB-FS。当检测到异常时,RA8T1 MCU提供端口输出关断功能,这对于电机控制来说,是一项重要的安全功能。这些功能与先进的定时器和瑞萨的电源管理专业技术相结合,使客户能够构建全面的低功耗电机控制解决方案。
瑞萨在电机控制嵌入式处理领域的卓越地位
瑞萨持续推出电机控制专用MCU,已拥有超过10年的历史。公司每年向全球数千家客户交付超过2.3亿颗电机控制嵌入式处理器。除丰富的RA MCU家族外,瑞萨还在其32位RX产品家族、16位RL78 MCU,和64位RZ MPU产品线中提供电机控制专用器件。此外,瑞萨还发布了业界首款基于RISC-V的电机控制专用ASSP。
Daryl Khoo, Vice President of the Embedded Processing 1st Division at Renesas表示:“瑞萨已经成为电机控制领域的市场佼佼者,为智能家居、楼宇和工厂自动化系统带来非常广泛的MCU产品组合。这些MCU的性能在需要精密算法和应用软件以可靠、安全、稳定方式运行的高速电机控制中至关重要。RA8T1 MCU带来前所未有的CPU动力以及Helium技术的产品组合,使我们的客户能够在不需要额外硬件的情况下,更加灵活地实现智能(AI/ML)解决方案。”
所有RA8产品还提供先进的安全性,包括Arm TrustZone® 技术、瑞萨安全IP (RSIP-E51A)、在不可变存储中采用第一级引导加载程序的安全启动,以及指针验证和分支目标识别(PACBTI)安全扩展。
RA8T1产品群MCU的关键特性
- 内核:480 MHz Arm Cortex-M85,包含Helium和TrustZone技术
- 存储:集成2MB/1MB双区闪存和1MB SRAM(包括128KB TCM,512KB ECC保护)
- 模拟外设:先进的18通道PWM定时器、12位ADC、12位DAC、高速比较器
- 通信外设:以太网MAC、USB-FS、CAN-FD、I2C/I3C、SPI、SD和MMC存储卡接口
- 高阶安全性:优化加密算法、TrustZone、安全启动、不可变存储、带DPA/SPA攻击保护的防篡改功能、安全调试、安全工厂编程和生命周期管理支持
- 封装:100引脚、144引脚和176引脚LQFP,224引脚BGA
新型RA8T1产品群MCU由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP带来所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和安全堆栈,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发打造充分的灵活性。借助FSP,可轻松将现有设计迁移至新的RA8系列产品。
成功产品组合
瑞萨将全新RA8T1产品群MCU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括20KW三相PFC逆变器。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
RA8T1产品群MCU和FSP软件现已上市。此款全新MCU由瑞萨的灵活电机控制开发套件(Flexible Motor Control development kit)及瑞萨电机工作台开发工具(Renesas Motor Workbench development tool)提供支持。其中,前者可轻松评估采用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制,并构建了一个涵盖瑞萨RA和RX产品家族众多电机控制MCU的通用设计平台,从而实现IP在多款产品间的迁移。以上产品更多相关信息,请访问:renesas.com/RA8T1。样品和套件可在瑞萨网站或通过分销商订购。
瑞萨MCU优势
作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。关于瑞萨电子MCU的更多信息,请访问:renesas.com/MCUs。
(注)EEMBC的CoreMark®基准,用于测量嵌入式系统中使用的MCU和CPU性能
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723),科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。