了解这个改变生活的技术: 4 of 5

USB PD 采用经过千锤百炼的技术标准,实现了安全性和便利性。因此,制作支持USB PD的产品时,必须先仔细阅读并理解技术标准,然后按照标准制造产品。这是一件费心费力的事情,但请您放心,只要使用瑞萨所提供的解决方案,即可轻松地制造出支持USB PD的产品。

两种核心设备

可利用根据标准设计出的安全电器,来实现USB PD的便捷功能。此前,我们曾向大家说明了USB PD标准是如何确保安全的,而它所具备的强大的电器间认证功能C-AUTH又是如何防伪的。

尽管USB PD充分考虑了安全问题,便利性也很高,但它十分复杂。如:USB PD在供电端和受电端之间进行通信,决定角色、电力等(电压、电流等)。在获取了通信与信息等之后作出判断之前,需要在多个阶段进行处理。此外,电器间认证C-AUTH也需要进行暗号处理、电子证书处理等。另外,为确保安全性,必须时刻监控过电压、过电流、过热状态,发现异常时须按标准所规定的方式进行处理。要将这一系列处理全部从头到尾正确完成绝非易事。

于是,瑞萨准备了以2种核心设备——USB PD控制器IC和USB PD专用电源IC为中心的解决方案。USB PD控制器IC负责进行USB PD所需的信息处理。USB PD专用电源IC是一种高效率电源IC,能够输出4种根据功率规则所决定的供电压(5V、9V、15V、20V)。使用这2种IC,即可设计出支持USB PD的产品。标准中许多部分的实现都可以依靠IC来完成。

支持C-AUTH的决定版“R9J02G012”

R9J02G012是瑞萨于2017年5月发表的最新型USB PD控制器IC(图1)。它不仅支持USB PD标准USB PD2.0,还支持最新标准USB PD3.0;不仅能进行USB PD供电的基本动作,还能实现像“FRS(Fast Role Swap)”那样独具特色的功能——瞬间切换供电端和受电端的角色(Role)。

R9J02G012通过USB Type-CTM的CC Pin,与连接的USB PD控制器进行通信,并作出各种决定。其中具有代表性的有:决定己端的角色,是成为供电端还是受电端;若是供电端,决定其功率规则,要提供多少V的电压与多少A的电流。决定好角色与电力,电力的供给和接受开始并不意味着已经大功告成了。还要根据角色对过电压、过电流、过热状态进行监控。一旦发现异常,须采取标准所规定的措施,防止故障扩大。

R9J02G012的最大特点在于它可以单独支持C-AUTH。既可以作为C-AUTH启动器,也可以作为C-AUTH响应器进行动作。R9A02G011等以往的控制器IC是通过外置安全微型控制器来实现C-AUTH的,因此基板面积较大。然而,R9J02G012是通过内置安全微型控制器功能来实现同一功能的,因此实际安装面积缩减到了以往的50%以下。

支持C-AUTH的R9J02G012的实际安装面积已经变得足够小了,因此它不仅适合内置于USB PD设备,还适合内置于支持USB PD的电缆线中。支持USB PD的电缆线被要求必须配备eMarker功能,通过使用R9J02G012,还可轻松实现以电缆线作为电器间认证对象的系统。R9J02G012内置了闪存,就算产品标准发生了变更,只需重写闪存的内容,即可轻松实现支持。

图1:瑞萨的USB PD控制器IC R9J02G012支持C-AUTH功能,并可活用于多个领域

图1:瑞萨的USB PD控制器IC R9J02G012支持C-AUTH功能,并可活用于多个领域

节省空间型电源IC“RAA230161”

RAA230161是一种DC-DC转换器IC,可产生USB PD所必需的4种电压:5V、9V、15V和20V。内置了电力控制用MOSFET,最大可输出高达60W(电流为3A)的电压。电源效率高达95%,可制造出抑制发热的产品。以往,人们使用4种DC-DC转换器来支持4种电压。通过将4种DC-DC转换器合为一体,可以将以往由一个个零件组成的基板面积减少一半。

RAA230161内置的保护电路不仅有过电压、过电流与过热状态,还有短路保护(short-circuit protection)、看门狗计时器等。当RAA230161的输出电压急剧降低时,短路保护将判断为发生了短路(short),并停止供电。可防止由于电缆线短路持续产生大量电流,造成部件过热。看门狗计时器每隔一定时间会启动监控功能,对系统是否处于异常状态进行监控。当系统发生异常时,它会发出用于重置系统的信号。将RAA230161与之前提到的R9J02G012组合在一起使用,可有效缩减基板面积,并大幅缩短开发周期。当然也可以与R9A02G011等其他USB PD控制器IC组合在一起进行使用(图2)。

图2:RAA230161可输出USB PD必需的4种电压,最大可提供60W的电力

图2:RAA230161可输出USB PD必需的4种电压,最大可提供60W的电力

还有支持充电管理、PPS等的IC

瑞萨集团公司——美国Intersil公司上市了一款专门使用USB PD进行充电的IC。Buck-Boost Charger IC (BB Charger)是一款既支持升压,又支持降压的DC-DC转换器IC,输出电力范围广,可控制1~4个单元的锂电池充电。通过USB PD接受所提供的电力向锂电池充电时,就轮到这个IC大显身手了。这个BB Charger不仅对电源适配器等的输入电压的异常进行监控,还能监控充电电池的电压是否出现异常,并对其进行保护。此外还内置了可以避免过电流及过热状态的保护装置。

Bi-Directional Buck-Boost Voltage Regulator(BB VR)是一款最大可提供20V电压的调压器,既支持升压,又支持降压。上次我们向大家说明了可以对供给电压和电流进行精细控制的PPS(Programmable Power Supply)。支持该功能的调压器,可以按要求改变电压和电流。PPS的优点在于可为受电端精准地提供所需电压,以此抑制受电端处的变换损失和多余的发热。

此外,还支持USB PD的特点之一——FRS,即使装置的角色发生了变化,也能立即实施相应动作。如:假设此BB VR内置于PC中,将USB PD提供的电力变换为用于PC内部的电压。此时PC为受电器。但是,一旦发生停电,PC就会从内置的电池向外部供电。也就是说,PC从受电端变成了供电端。之前一直是从外部电源向PC方向进行供电,但此时PC成为了供电端,可向外部方向进行供电。这时,必须变换成USB PD所需的电压。由于BB VR是具有双向性的IC,因此支持调整电压方向的角色转换,当然也配备过电压、过电流、过热状态的保护功能。此外,还具有欠压保护功能,也可以对电压降低到规定数值以下的情况进行处理。

如上所述,瑞萨准备了可用于USB PD的各种IC。在下期的本系列最终篇中,将向大家说明使用这些IC进行供电器和受电器的开发。

下载USB PD 控制器IC R9A02G011 用户手册

(除了一些安全功能外,与R9J02G012的方法几乎一样)

了解这个改变生活的技术

  1. 更加便利的USB供电
  2. 实现安全性与便利性的技术
  3. 通过规格对USB PD的安全性进行保护
  4. 把USB PD交给瑞萨的解决方案吧!
  5. 用瑞萨的解决方案实现快速开发

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
R9A02G011 User's Manual: Hardware 手册 PDF 1.22 MB