了解这个改变生活的技术: 5 of 5

目前为止,我们已分4次向大家介绍了USB PD的技术性背景以及瑞萨的解决方案。那么,要经过哪些步骤才能投入实际开发之中呢?此次我们将着重就产品开发进行说明。

USB PD 将大幅改变电源状况

此前向大家介绍的USB PD能够大幅改变PC和周边配件的电源状况。如果所有配件都支持USB PD,就能将AC适配器提供的电力通过集线器供电给PC、显示器与硬盘。连接各设备的是USB Type-CTM(以下简称Type-C)电缆。

目前为止,除由总线式电源驱动的一小部分之外,负责数据通信的USB电缆和负责供电的电源电缆都连接到了设备上。今后,您可以告别繁杂的电缆,只需使用一根Type-C电缆即可。

瑞萨为您准备了多种支持USB PD的解决方案。解决方案中包含合乎标准的安全措施,因此减少了产品设计方面的负担。

接下来,让我们一起看看开发是怎样进行的吧。

从产品的计划到解决方案的选择

首先,在产品计划阶段确定供电的方式。关于USB PD最初需要决定的部分是:要开发的产品究竟是供电端(供电端:AC适配器、DC / DC模块等)、受电端(受电端:各种设备的受电部分等),还是供受两用型(DRP:HUB ,PowerBank等)。在此基础上,再来决定:用以支持它的电压、电流值(供电端则决定供电能力,受电端则决定受电需求)、是否适用C-AUTH等等。若正在计划的产品涉及充电,则还需考虑能否通过支持小幅改变电压、电流的PPS,以实现高速充电功能。使用PPS可以减少能源浪费,因此产品的散热设计能得到缓和,还能缩短充电时间,在销售时也可能会更有卖点。

像这样确定好开发产品的概况后,就能进入到更为详细的设计环节。瑞萨在“Renesas USB Power Delivery 系列”中提供了多种解决方案。其中,首先选择USB PD控制器(PDC),若产品具有供电端功能,则还可以从瑞萨或Intersil生产的产品中选出适用于该功能的电源IC。

开发步骤

使用瑞萨的解决方案进行开发时,需要定义PDC中所需功能(固件写入),并制作实际基板。我们将向您展示如何使用瑞萨评估板组件、设计套件和固件制作工具来展开这两项作业。评估板和设计套件在这里统称为RDK(Reference Design Kit)。

使用RDK进行开发的步骤如下所示。

  1. 通过经销商获得使用IC的RDK
  2. 使用固件制作工具定制参数,并验证是否在评估板上执行所需的动作
  3. 参考设计套件,开发包含USB PD电路的实际基板
  4. 将定制过的固件写入实际基板上的USB PD使用的 IC,并评估其动作

接下来,我们再来进一步详细看看每一个步骤。

步骤1:获得RDK

瑞萨USB Power Delivery系列的RDK可从经销商处获得。而且,RDK中包含的评估板目前只可借用。设计套件包括使用说明书、电路图、零件清单、模式布局。

RDK包括“通用USB转换器(用于受电端产品开发)”、“DC / DC模块(用于供电端产品开发)”、“PD HUB(用于供受两用产品的开发)”)等,我们也在尝试着新的开发。此外,我们准备了具有认证功能的评估板和不具认证功能的评估板。您可以根据开发的产品来选择是否使用认证功能。在上述RDK中具有供电端功能的RDK中,配备有上一次介绍的RAA230161和Intersil生产的电源IC。

步骤2:固件的变更

用固件来设置评估板配备的PDC的动作。PDC动作的核心部分已完成,可根据每个产品来定制匹配的部件。为此,我们准备了“PDC Image Generator”这一工具。启动工具并制作项目时,选择想在PDC中设置的功能(图1)。此外,还可以通过简单的GUI操作,来实现引脚分配(图2)的定制、功率规则等各种参数的定制。

图1:创建新项目时,选择PDC(此处为“R9A02G011”)功能

图1:创建新项目时,选择PDC(此处为“R9A02G011”)功能

图2:可在PDC Image Generator中进行引脚分配

图2:可在PDC Image Generator中进行引脚分配

设置好计划产品的功能后,将PDC Image Generator生成的“闪存用数据”写入PDC。如图3所示,可以选择多种写入方法。

写入后,通过评估板来验证动作。

图3:由Image Generator定义的固件可以用多种方式写入闪存

图3:由Image Generator定义的固件可以用多种方式写入闪存

步骤3:实际基板的开发

接下来进行实际基板的开发。设计套件中有电路图、零件清单和布局图,请参考以上材料,在待开发产品中增加USB PD功能。参考设计套件的数据,就能完成硬件。

步骤4:在实际基板上进行确认

将步骤2中创建的固件写入步骤3中开发的实际基板上的PDC中。写入方法与评估板步骤2相同。写入固件,并确认是否能达到所期望的动作后就大功告成了。

用RDK减少作业时间

迄今为止,众多产品的开发都使用了RDK。如果您有使用瑞萨的USB PD解决方案的经验,则可以不用评估板,直接由设计套件生成电路和布局。

设计套件中的电路图和布局图由瑞萨开发,并已针对其动作进行了确认。与一边查看使用的IC的手册一边画电路图、生成基板布局相比,使用设计套件能大幅节约作业时间。除了半导体之外,瑞萨的解决方案还能全方位提供产品制作上必需的技术与信息。衷心希望您能在产品开发时使用我们的解决方案。

就此,我们已进行了5次USB PD的解释说明,以及瑞萨提供的解决方案的介绍。USB PD只需1根Type-C电缆就能进行数据通信,同时还能进行供电和充电。这不仅使周边设备得到整理,也无需再给每个产品配备AC适配器,还为保护地球环境作出了贡献。

将来,USB PD在供电方面的应用将会越来越多,为使其尽早得以产品化,希望您务必考虑使用瑞萨的解决方案。

了解这个改变生活的技术

  1. 更加便利的USB供电
  2. 实现安全性与便利性的技术
  3. 通过规格对USB PD的安全性进行保护
  4. 把USB PD交给瑞萨的解决方案吧!
  5. 用瑞萨的解决方案实现快速开发