室内空气质量传感器(又称 IAQ 传感器)是一种用于测量建筑物内部和周边空气质量的装置,与建筑物居住者的健康与舒适息息相关。室内空气质量传感器在设计精密的住宅和商业楼宇空气处理系统内必不可少。
瑞萨电子的 IAQ 传感器能检测挥发性有机化合物 (VOC) 和异味。通过测量总挥发性有机化合物 (TVOC) 并使用量表评级,这些传感器可为互联系统保持周边环境的空气洁净提供必要信息。传感器芯片的宽度通常仅为几毫米,能轻松安装到排风扇、空气过滤系统和 HVAC 系统的现有电子设备中。
VOC 是不良室内空气质量的主要成因,会给人们的日常生活造成不利影响。推荐做法是对室内空间进行监测,尤其是在办公室、学校、公共建筑物和家里等重要场所。这样做不仅出于健康因素,也来自心理因素。相比于由有机化合物带来不良气味的环境来说,气味清新的环境通常更受人欢迎。因此,需要传感器灵敏度高且稳定可靠。
VOC 在室内环境中普遍存在。根据室内装饰和使用情况,房间可能同时受多种不同有机化合物污染。这种理想的气体传感器能够全方位检测各种 VOC。
目前尚未建立 IAQ 的全球标准。一些国家已实施了因地制宜的方法并发布研究结果,提供洁净空气及其影响的指标。这些研究显示 TVOC 和不良 IAQ 间存在直接关联。
德国联邦环境署 (UBA) 曾对室内空气和 TVOC 开展多年调查研究。室内空气质量的 TVOC 参考(基于 2007 年 UBA 研究)不仅明确了潜在的危害等级,还提供了应对 TVOC 水平的建议措施指导意见。
瑞萨电子使用如下 UBA 研究作为定义洁净空气的依据。空气质量传感器按此定义进行校准。
*基于德国联邦环境署的研究