瑞萨闪存编程器 V3
主题
Renesas Flash Programmer V3 为在开发和量产的每个阶段对瑞萨微控制器的片上闪存进行编程提供了可用的功能支持。
许可证数量 | 可订购部件名称 | 发布日期 | 下载 |
---|---|---|---|
1 | RTCZZZZZZFD0AWNJ | 最新版 : V3.15.00 发布日期 2024年4月22日 升级细节 (工具新闻) | 评估软件 |
5 | RTCZZZZZZFD0AWNJ#L5 | ||
10 | RTCZZZZZZFD0AWNJ#洛杉矶 | ||
20 | RTCZZZZZZFD0AWNJ#LT |
注意:
瑞萨闪存编程器可作为免费评估软件下载。
我们不为免费版本提供技术支持,因此无法回答您关于评估软件的任何问题,也无法通过瑞萨电子网站发送给我们的 技术支持中心 。
如果您需要技术支持,我们建议您通过 我们的销售办事处或分销商之一购买软件许可证。
标题 |
---|
MCU闪存擦除与闪存编程工具(PG-FP5/PG-FP6/RFP/FDT)连接 |
多个 MCU 的“读取 (R)”命令显示为灰色,无法选择。 |
写入具有不同ROM/RAM大小的MCU(RFP/PG-FP5/PG-FP6) |
另请参阅错误指南。
注意:
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
软件和工具 - 评估软件 | TGZ 38.85 MB 日文 | |
软件和工具 - 评估软件 | TGZ 39.72 MB 日文 | |
软件和工具 - 评估软件 | TGZ 41.24 MB 日文 | |
软件和工具 - 评估软件 | ZIP 80.88 MB 日文 | |
软件和工具 - 评估软件 | ZIP 39.66 MB 日文 | |
软件和工具 - 评估软件 | ZIP 47.64 MB 日文 | |
Upgrade - Programmer | ZIP 47.64 MB 日文 | |
Upgrade - Debugger | ZIP 163 KB 日文 | |
8 items
|
This video will demonstrate what to expect when connecting the Renesas Flash Programmer with RA devices.
Chapter's Title
00:00 Opening
00:56 Connection/Disconnection procedure between host PC and RA device via emulator
01:32 Points to note when connecting MD pin
03:04 Error guide for connecting
用于加密程序文件的新功能增强了防盗的安全性。
您可以从命令行使用加密实用程序 (RPE.exe) 运行此函数。 该文件是由Renesas Flash Programmer安装程序安装的文件之一。
无需为 RL78 系列产品选择详细的型号名称。
当使用推荐的连接示例时,无需设置模式引脚。
使用Renesas Flash Programmer V3进行编程的系统配置如下。
注意:
有关详细信息,请参阅 List of MCUs supported by Renesas Flash Programmer V3 (PDF | English, 日本語).
连接 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
支持的设备 | 通过片上调试仿真器 注1 | 串行 (RS-232C) | Usb | |||
E2 模拟器 | E2 模拟器 Lite | E20 模拟器 | Segger J-Link 硬件调试器 | |||
Ra | lens | 镜头 | — | 镜头 | lens | lens 带 USB 启动的 MCU |
rl78 | lens | lens | lens注 2 | — | lens | — |
接收 | lens | lens | lens | — | lens | lens 带 USB 启动的 MCU |
RH850型 | lens | — | lens注2 | — | lens注2 | — |
RISC-V MCU(R9A02G020, R9A06G150) | — | — | — | — | lens | — |
RISC-V MCU(R9A02G021) | lens | lens | — | lens | lens | — |
瑞萨电子协同 | — | — | — | — | lens | lens 带 USB 启动的 MCU |
DA1459x、DA1469x、DA1470x | — | — | — | lens | — | — |
re | lens | — | — | — | lens | lens 带 USB 启动的 MCU |
电池电量计 IC | lens | lens | lens | — | lens | — |
瑞萨电子 USB 供电 | lens | lens | lens | — | lens | — |
电机驱动器/执行器驱动器用IC | lens | lens | lens | — | lens | — |
lens可用 |— 不可用
注意:
我们已经停止了 E1 模拟器的生产,因为该产品的组件已达到其 EOL(生命周期结束,即生产结束)。 请点击以下链接确认详细信息和我们的后续产品。
[Notification] End of Life (EOL) Notice for E1 Emulator (PDF | English, 日本語)