2022 年 10 月 31 日,中国上海讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,瑞萨电子中国将携多款面向汽车、物联网、工业及基础设施的先进解决方案,首次亮相第五届中国国际进口博览会(以下:进博会)。本次展会将于11月5日在国家会展中心(上海)隆重开幕,为期六天,共设八个主题展区,涵盖汽车、技术装备、食品、消费品、医疗医药、服务贸易等,瑞萨电子展位号:4.1H,A1-08。
瑞萨电子已在中国市场耕耘数十年,在中国国内的业务覆盖了面向各种应用的研究、开发、设计、制造与营销。本着扎根中国,服务中国的宗旨,我们不断以先进的产品、技术及综合解决方案助力中国本土厂商及产业发展。基于瑞萨嵌入式处理、模拟、电源和连接产品阵容,我们为客户提供数百种“成功产品组合”,帮助工程师们利用优化的平台来实现设计思路,加快产品开发周期。同时,瑞萨通过中国大学计划积极参与推动中国的大学教育改革,旨在通过对中国教育事业的投入,使中国的大学生了解和掌握最先进的MCU技术,培养嵌入式系统的开发人材。
此次进博会,瑞萨电子又将带来哪些解决方案呢?让我们先睹为快。
传感器信号调理与IO-Link的结合(中国首展)
该完整的解决方案基于同类中性能突出的ZSSC32xx传感器信号调理器,Arm® Cortex®-M32核的RA入门级MCU RA2E1以及CCE45xx和RH4Z2501 IO-Link接口。支持工业自动化应用,如工业4.0、中国制造2025和IIoT。应用包括压力传感、液位传感、重量传感,温度传感等各种传感功能。
单芯片低压电机驱控一体方案
本方案是基于瑞萨电子HVPAK芯片SLG47105V/SLG47115V可配置混合逻辑芯片的电机驱控方案。可独立完成直流电机、LED灯和步进电机控制/驱动,实现恒压恒流控制模式,针对步进电机可高达16级细分从而提高步进电机的分辨率,设定软起减少涌流。
简单易用、低BOM成本的零待机功耗25W USB PD 3.0适配器
本方案是一款简单易用、低BOM成本(使用单面PCB板),基于瑞萨电子iW9860准谐振(QR)反激控制器以及iW760集成同步整流的快充协议芯片,实现高效率、零待机功耗的25W USB PD 3.0手机适配器。
汽车服务器/通信网关解决方案
瑞萨电子为汽车网关应用提供了带软硬件的完整开发环境,以支持新的 E/E 架构。该参考板中包含一个带有核心片上系统 (SoC)、电源管理芯片 (PMIC) 和内存的 CPU 板,以及一个接口板,可支持多种网络。R-Car S4是一款具有嵌入式MCU内核的高级SoC,可超低功耗运行。结合为R-Car Gen4开发的PMIC(RAA271041 + RAA271005),实现绝佳功率控制和功能安全支持。
R-Car V4H自动驾驶开发平台
该解决方案构建了一个完整的环境,用于开发相当于Level 2+和Level 3等级的自动驾驶系统应用程序,包括自适应巡航控制 (ACC)、车道保持、自动泊车系统等。R-Car V4H 参考板支持多摄像头输入,包括4K高分辨率输入、4K显示输出、音频输出、网络通信接口和适用于多个 ECU 并行运行的第4代PCIe。
欲了解更多先进解决方案相关信息,第五届进博会瑞萨电子展位,期待您的莅临。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。