已发布: 2022年9月16日
近年来,许多行业都出现了人手不足的问题,特别是医疗岗位受新冠肺炎影响人员比较紧张的相关新闻时有报道。作为解决上述人手不足的手段之一,通过物联网设备传感器获取数据进行远程监控的事例正在不断增加。然而,在开发物联网设备时,想必有不少用户曾为选择最适合的单片机、传感器和通信模块等部件而苦恼。
为解决这些问题,瑞萨推出了一套输液液位监测仪“最佳组合”,特别适用于医疗应用。该“最佳组合”通过低价铜箔电极形成的电容式触控传感器检测输液余量,并通过无线通信实现远程(如护士站)监测。系统框图中显示了配备有最新电容式触控IP的RX140单片机、Wi-Fi + 低功耗蓝牙模块和电压调节器等部件,用户不必再为选择部件而劳心劳力。
该系统主要优点如下:
- 通过32位单片机“RX140”实现电容式触控传感和系统控制
- 通过只使用电极的简单结构就可以检测输液余量,有助于降低BOM成本
- 支持电池长续航时间的低功耗RX140单片机和Wi-Fi + 低功耗蓝牙模块
图像
该系统可以应用于使用有液体罐的各种设备,因此有助于解决许多领域人力短缺的问题,而不仅限于医疗应用。建议大家在开发应用程序时多多利用。
如需更多信息,请查看: