图像
Beate Ostermann
Beate Ostermann
Senior Staff Engineer
已发布: 2022年8月9日
图像
Renesas at Embedded World 2022

6 月 21 日至 23 日,全球最大半导体制造商之一的“瑞萨”亮相 Embedded World 展会,展台面积达 170m2。瑞萨不仅带来了 IoT、无线连接、传感器解决方案等众多行业解决方案,还围绕以下 3 个主题展示了面向汽车领域的多种解决方案:E/E 架构演变、ADAS 以及电动汽车。

E/E 架构

瑞萨推出了基于 R-Car S4 的通信网关,可实现联网汽车与云服务之间的安全数据连接;展示了使用 RH850/U2B 的区域 ECU 应用程序:为了真正减少车辆中 ECU 的总数量,必须将其功能集成为单个共享物理 ECU 上的多个虚拟 ECU –  这就是 ETAS 与瑞萨合作开发而成的管理程序软件系统。此外,瑞萨还介绍了基于智能电源设备(IPD)的电子保险丝板:电子保险丝是未来配电系统的基础概念;其优点在于免维护操作。最后是汽车网络演示程序,可支持最新 10Mbit 通信标准:CAN XL 和 10Base-T1S。本演示程序生动展示了软件设计和硬件加速器如何有效降低网关应用程序的处理需求。

ADAS

借助展会平台,瑞萨展示了采用 R-Car V3H 和 V2M 的 智能摄像头解决方案。这款 ADAS 系统解决方案结合了来自瑞萨生态系统合作伙伴 LUPA 的 EagleCAM,提供了基于深度学习的智能摄像头即用开发环境。
同时,还推出了 R-Car 产品家族的最新成员 – 用于 Level 2+/3 自动驾驶功能的 R-Car V4H,实现了技术创新与汽车限制之间的平衡;介绍了成像雷达交钥匙解决方案以及专用于瑞萨 R-Car SoC 的 PMIC

xEV

瑞萨展示了三种“成功产品组合”– 彰显了瑞萨 + Intersil + IDT + Dialog 合并后带来的技术优势,汇集了引人注目的产品。这些产品组合提供了综合全面的解决方案,能够帮助客户加速设计,加快上市进程:

无线电池管理 – 包括 MCU、BMIC(电池均衡芯片)、无线收发器以及应用程序模型、软件。

电感式位置传感器 - 可替代旋转变压器,有助于优化成本、减少重量和尺寸,应对关键汽车应用的功能安全挑战。

48V 辅助逆变器 - 这款经济高效的解决方案基于无旋转变压器的位置传感器概念,精简了芯片组,提高了功能集成水平,所有组件都具有经过验证的互操作性。

瑞萨展台中的多领域解决方案表明瑞萨已不再是单纯的 MCU 和 SoC 供应商,而是通过大幅度扩展其模拟和电源产品组合,旨在提供完整的解决方案。

受疫情影响,本届展会的访客和展商有所减少,但时隔两年半的重聚,让我们更珍惜此次信息交流、热议话题与市场趋势探讨、客户会面的机会。大家无不感叹亲临现场带来的不一样体验,这对于行业发展的促进作用是无可替代的。

期待在慕尼黑举办的 Electronica 展会与您再相聚!

RH850/U2x 虚拟化开发平台

为了切实减少汽车中ECU的总体数量,其功能必须被整合为一个共享的物理ECU上的多个虚拟ECU。针对这一挑战的解决方案是引入一个与hypervisor相关的基于ETAS和瑞萨之间的合作的软件系统。

文档

类型 文档标题 日期
白皮书 PDF 888 KB
1 item