图像
Mathew Wang
Weijie Wang, Mathew王炜杰
Senior Manager高级经理
已发布: 2020年10月28日

由教育部高等教育司、工业和信息化部人事教育司主办、全国大学生电子设计竞赛组织委员会承办,瑞萨电子冠名赞助的第二届“瑞萨杯”信息科技前沿专题邀请赛于2020年9月在杭州完成评审,获奖名单也已公布。

图像

本次主题为“敏捷互认互联”的竞赛,有来自全国53所知名高校的95支队伍,共285名学生报名参赛。尽管今年的新冠疫情给学生们返校、组队讨论与设计带来了诸多不便,但参赛学生们凭借恒心和毅力,以及对瑞萨RZ/A2M开发板的强烈兴趣,克服种种困难,最终有73支参赛队提交了优秀的作品,涵盖了自动驾驶、智能设备、智能购物、智能医疗及机器人技术等领域。
    9月的评审大会,组委会与专家组评委们为尽可能降低新冠病毒传染的风险,首次采用了全新的线上评审方式,以实时视频听取各参赛组的作品汇报和演示,最终评选出1个“瑞萨杯”特等奖,5个一等奖,11个二等奖和26个三等奖,在此我们挑选了其中3个优秀获奖设计做简要介绍。

 
 
图像
collage image

 “瑞萨杯”特等奖:基于V2X的车路协同系统构建(杭州电子科技大学 黄崇君、陈俊煜、叶露娜)

作品基于瑞萨RZ/A2M单片机平台先进的DRP技术、图像识别和高速演算,模拟货车自动列队行驶,通过V2X车联网及无线通信,将四辆小车组成自动行驶队列(头车后跟随3辆小车)。小车之间通过无线通信技术互认互联,可实现自动列队行驶,及前进、拐弯、障碍急停等功能;结合智能车路协同系统,能够对道路上的标识牌等进行快速识别,接收道路中的实时红绿灯信号,感知路侧单元反馈的障碍小车信息,完成车对外界的信息交换(V2X),实现智能驾驶的物流小车群。

图像

 一等奖:智能触觉感应装置 (大连理工大学 刘小飞、王寅、朱炀爽)
考虑到智能机器人的实际需要,作品选取了体积较小、精度较高,且具备多点感应能力的传感器方案,保证了机器人触觉系统的准确性和适应性;进一步考虑到远程工业控制及互联网+的指导精神,采用WiFi功能,将触觉信息上传至互联网,实现对触觉信息的远程监视与控制。除了有精度高、应用领域广和获取信息丰富等特点,作品在多点感知、通过串口或互联网与上位机通讯及远程控制上也具有创新性,并且基于柔性传感器,体积小方便部署。在工业领域实行供给侧改革,机器人技术快速迭代,需对大量旧设备进行更新改进的背景下,可便捷地应用于各种不同形态的智能设备,具有较强的实用性及应用前景。

图像

 一等奖:仓舒小助手——自助称重系统 (西安交通大学 高明豪、胡嘉豪、吴俊杰)
作品创新地提出了水果识别无人称重系统,可以大大增加商场的自助服务程度,不仅可以在提高效率的同时减少超市的管理成本,也可以为顾客提供更多的无人结账服务;其次,本作品使用的瑞萨RZ/A2M单片机平台的DRP图像处理技术可以为图像预处理提供加速服务,更快地完成识别过程,利用它完成了滤波、插值变换等操作,增加了系统的实时性;在识别分类部分,作品通过参考经典的学习算法,设计了自己的网络结构,在小权重下实现了高分类准确度的效果;最后,作品借助瑞萨单片机的高速演算,将整个网络部署到单片机上,实现离线分类,不需要云端支持,大大提高了该系统的应用场景。

图像

 本次大赛的颁奖典礼计划于12月20日在杭州电子科技大学举行,届时将邀请教育部领导、组委会、专家组成员以及获奖师生莅临参加,敬请期待。