追踪物品及家人的位置对我们而言非常重要。 如果我们能在衣物上嵌入一个追踪器来实现这一点,岂不是很棒? 例如,鞋子是我们日常生活中不可或缺的一部分,如将安全功能整合到其中,会使鞋子更加有用。 父母通常都会非常担心孩子的安全。 儿童鞋中的追踪器可让家长随时掌握孩子的位置。 嵌入式 SOS 警报或信息系统还可作为一款在紧急情况下发送位置和警报的有用工具。 空气质量传感器可提供空气质量和有害气体相关的安全警告。 此外还提供有线或无线快速充电选项。

系统优势:

  • 低成本、低功耗系统,配备 RL78/G13 MCU
  • 无线充电选项,可进行非接触式快速充电
  • SOS 紧急指示,采用 GSM 和 GPS 进行位置追踪
  • 空气质量感应,以避免过敏

目标应用:

  • 定位追踪儿童鞋
  • 人身安全报警手环
图像
Personal Safety Tracker Diagram

description文档

file_download下载