基于 Wi-SUN FAN 1.1 的高速 Sub-GHz 无线通信评估套件
JP202 系统可无线传输静止图像或从相机捕获的数据,以及来自 Sub-GHz 频段的温度/湿度传感器数据。 接收器在 LCD 上显示收到的数据。 该演示套件包括两个 Sub-GHz 模块(QCIOT-000-CWXPOCZ)、一个摄像头传感器套件(JP202-CWXCAMPOCZ)、 EK-RA6M3 MCU 评估套件(用于从摄像头...
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计