瑞萨电子 ZMOD4410 室内空气质量传感器、HS3003 温湿度传感器以及 RA4W1 微控制器 (MCU) 的组合使用户能够对浴室中的气体进行检测。气味水平、温度和湿度值可以通过带有低功耗蓝牙5 (BLE) 通信的便携式设备进行监测。RA4W1 是一款带有低功耗蓝牙5 的 32 位 MCU,非常适合物联网终端设备。传感器板上的所有电源由 ISL9001A 高性能 LDO 和单节锂离子电池提供。ISL9301 是一款高输入电压充电管理IC,带有用于单电芯锂离子/聚合物电池的功率路径管理。

系统优势

  • 瑞萨电子带有低功耗蓝牙5 的 MCU 控制系统和无线通信
  • 带低输入电压/高 PSRR的 LDO和高性能、高输入电压充电IC
  • ZMOD4410 气体传感器模块是一个软件可配置的平台,适用于室内空气质量检测应用
系统框图

带蓝牙的浴室气味检测器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势