概览

描述

电磁感应加热 (IH) 烹饪功率低、使用安全,在市场上大受好评。能加热所有金属烹饪器具的感应加热烹饪设备现已上市,非常适用于“全电气”家庭。这些家用电器需要高性能微控制器 (MCU) 控制加热过程,并且需要先进的控制器件,比如触摸显示器(现已迅速成为设备标配),因为它们简单易用,且方便清洗。

主要特性:

  • RX23T MCU 针对复杂逆变控制算法而设计,适用于IH逆变加热器控制
  • RX130 MCU 解决方案提供了用户界面和高性能触摸界面
  • 支持无线连接智能控制系统
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合