全新MCU凭借高频Arm Cortex®-M33核、硬件加速器和特定功能配置实现更高性能、更经济的电机控制功能;新型、易用的电机控制工具和套件可加速设计进程
2021 年 12 月 8 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出RA6T2 MCU产品群,该产品具备专为电机控制设计的丰富外设功能和硬件加速器,为家电、智能家居、工业和楼宇自动化以及变频器控制中的电机控制设计,提供了卓越的性能、功能和成本效益组合。
基于240MHz的Arm Cortex®-M33内核,全新RA6T2 32位MCU具有针对高性能和精密电机控制而优化的外设,以在提高性能的同时降低材料清单(BOM)成本。例如,两个独立的ADC单元实现最大速度为0.16μs的高速转换,包括三个通道的同步采样和保持功能,以检测电机的三相电流。产品还内置了可根据输入电压范围设置增益的放大器,并将检测异常电压输入和过电流的比较器等外部模拟元件整合在内。此外,可调节的PWM定时器使移植现有算法变得更加便捷。该产品还与其它模拟功能配合,提供异常情况下的PWM输出关断安全功能。凭借这些功能,RA6T2单芯片可同时控制多达两个无刷直流(BLDC)电机。
嵌入式硬件加速器包括一个三角函数单元(TFU)和一个无限脉冲响应(IIR)滤波器。其中,TFU无需查表即可执行高速计算,从而有效利用ROM。IIR滤波器则提供了系数设置方法,可简化现有算法的移植。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“我们电机控制领域的客户期待在竞争激烈的市场中实现产品差异化。RA6T2产品群带来独特的性能和功能组合,可面向各种应用提供经济高效、功能强大的设计。”
RA6T2产品群MCU的关键特性
- 240MHz Arm Cortex-M33内核,512KB闪存,64KB ECC SRAM,16KB数据闪存
- 工作温度范围为Ta = -40ºC至105 ºC
- 工作电压为2.7V至3.6V
- 提供五种封装选项:100引脚LQFP、64引脚LQFP、48引脚LQFP、64引脚QFN和48引脚QFN
- Trustzone安全功能
- 由瑞萨灵活配置软件包(FSP)支持,便于从其它瑞萨MCU移植设计
- 集成TFU和IIR滤波器的硬件加速可提高性能并降低CPU负载,实现通信等并行任务
- 集成的模拟功能包括两个12位ADC、一个12位DAC、一个比较器和一个可编程增益放大器(PGA)
- PWM定时器支持七种互补的PWM载波生成方式,实现多种控制算法,支持最小156psec改变占空比的高分辨率PWM输出
- 集成了10通道通用定时器(GPT)、2通道异步定时器和一个看门狗定时器
- 集成通信接口:CAN FD、2个I2C、6个SCI、2个SPI
- DMA控制,时钟发生器,片上振荡器,中断控制器
- 安全功能包括一个PWM输出使能单元(当检测到异常时会关闭PWM输出),存储器保护单元,ECC SRAM,ADC自检功能
成功产品组合
瑞萨将RA6T2与其他产品互补进行无缝协作,面向电机控制打造“成功产品组合”。例如其中一款成功产品组合,BLDC牵引电机控制包含了瑞萨为电机控制而优化的新型RAA227063智能栅极驱动器。瑞萨现已基于其兼容产品推出适用于各种应用和终端产品的250余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
20款全新RA6T2 MCU产品现已上市,并提供五种封装选项。瑞萨电子还推出广泛的设计工具,包括RTK0EMA270S00020BJ电机控制套件、CPU板、变频器板以及具有实时调试和数字示波器功能的Motor WorkBench GUI工具。关于全新MCU产品和开发工具,以及样片、套件订购相关的更多信息,请访问:www.renesas.com/RA6T2。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。