瑞萨电子推出全新32位RX72N和RX66N MCU,可同时实现设备控制与网络连接,适用于工业自动化设备

业界领先的4MB片上闪存及120 MHz读取频率,提升工业应用中的实时性能

2020年04月07日

2020 年 4 月 7 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出RX产品家族新成员——32位RX72N产品组和RX66N产品组,其单个芯片集成了设备控制与网络连接。RX72N基于瑞萨专有的RXv3 CPU内核,具备240 MHz最大工作频率及双以太网通道;RX66N具备120 MHz最大工作频率及单个以太网通道。

在工业设备领域,性能与功能的不断升级导致程序代码愈加庞大。因此,存储容量和读取速度是决定实时性能的关键因素。全新RX72N和RX66N提供高达4 MB片上闪存,可达到业界最高的120 MHz读取频率,同时具备1 MB的片上SRAM。充足的片上存储可消除外部存储器需求,以避免读取速度慢以及占用CPU处理性能的问题。此外,更大的存储容量可在单芯片上支持高分辨率图形,如WVGA,这在早期的通用MCU中是无法实现的。

凭借以上强大性能,可在工业机器人、通用变频器、可编程逻辑控制器(PLC)和远程I/O设备等应用中,以单芯片进行设备控制和网络连接,从而增强实时性,进而为提升工业自动化设备的设计性和操作性做出贡献。

瑞萨电子物联网平台事业部副总裁伊藤荣表示:“全新产品在单芯片上集成了设备控制和网络功能,同支持EtherCAT®的RX72M、主流型号RX65N/RX651共同扩展了我们的MCU产品组合。RX产品家族可提供高水平硬件和软件兼容性,帮助客户轻松构建涵盖从高端到低端产品的开发平台。今年恰逢RX产品家族推出十周年,我们策划了一系列活动以答谢RX产品忠实客户及合作伙伴,全新产品RX72N和RX66N的推出正是其中的重要部分。未来,我们将继续致力于加强RX产品家族阵容。”

RX72N及RX66N产品组的关键特性:

  • 大容量片上存储和多种引脚封装选项,有助于缩小产品尺寸
    全新产品阵容具有业界领先的4MB闪存和1MB SRAM容量,最高可达224引脚,其中包括最多182个通用IO(GPIO)端口。基于单芯片架构,全新MCU消除了附加组件(如副MCU或外部存储器)的需求,缩减占板面积以适应更小尺寸的电路板设计。

  • 硬件加速器实现更快的电机控制速度
    RX72N产品组和RX66N产品组结合了用于三角函数(正弦、余弦、反正切、斜边;仅RX72N支持三角函数算术单元)的算术单元和寄存器组保存功能,以加速电机矢量控制并缩短中断响应时间。减少闭环控制占用的CPU负载,并简化了联网等附加功能的实现。

  • 保护数据通信与程序的安全功能
    Trusted Secure IP模块作为安全引擎,支持多种加密标准(包括AES、3DES、RSA、ECC、SHA和TRNG)以及密钥管理。结合片上闪存的保护功能,为安全固件更新和安全启动功能提供支持。

  • HMI功能提升外观设计及可操作性
    RX72N产品组和RX66N产品组包含LCD控制器、2D绘图引擎及串行音频接口,可支持8位彩色WVGA(800×480)或16位彩色WQVGA(400×240)等高分辨率显示而无需外部存储器。当与语音识别或降噪中间件结合使用时,还可在产品中添加语音控制功能,是诸如配备LCD的联网控制器或智能音箱等应用的理想选择。
     

瑞萨同时推出RX72N Envision套件,以进一步减少常见的开发障碍。此评估板包括多种功能:

  • 网络连接(有线:以太网;无线:Wi-Fi/Bluetooth LE组合模块)
  • 安全性(RX72N集成了Trusted Secure IP和闪存保护功能)
  • HMI(4.3英寸WQVGA TFT LCD、音频IC、板载MEMS麦克风)
  • 连接性(USB 2.0全速主机、SD主机接口、QSPI)

供货信息

RX72N产品组和RX66N产品组系列MCU现已上市。RX72N Envision套件也已发售,单价为60美元(价格或供货信息若有变更,恕不另行通知)。

更多信息

有关瑞萨全新RX72N MCU的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx700/rx72n.html

有关瑞萨全新RX66N MCU的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx600/rx66n.html

有关瑞萨全新RX72N Envision套件的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/rx72n-envision-kit.html

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) EtherCAT是德国Beckhoff Automation GmbH的专利技术和注册商标。本新闻稿中提及的所有注册商标或商标均为其各自所有者财产。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。