瑞萨电力线载波通信IC应用于松下智能照明控制系统

东京新落成的高轮Gateway站现已采用可调亮度和色彩的照明系统

2020年03月26日

2020 年 3 月 26 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,松下集团(Panasonic)采用瑞萨R9A06G037电力线载波通信(PLC)IC,用于其全新铁路站台照明控制系统。松下与东日本铁路公司(JR East)基于G3-PLC(一种10-450 kHz的窄带PLC技术标准,适用于户外)联合开发全新站台照明控制系统。此系统目前部署在东京JR EAST山手线和京滨东北线上新落成的高轮Gateway站站台。

以往,如要调整站台上照明设备的亮度和颜色,需要安装与电源线独立的专用信号线。PLC技术可通过电力线传输控制信号,从而减少所需布线量,节省成本与部署时间。

松下集团生活解决方案公司照明事业部、照明设备业务部、调光系统产品部负责人河瀬靖憲表示:“很高兴看到车站站台采用可调节亮度与色彩的新型照明控制系统。这是我们首次在照明系统中应用窄带PLC。得益于瑞萨的技术支持及其在全球智能电表应用中的丰富经验,我们成功完成了从现场测试到实际部署的所有阶段。通过与瑞萨合作,我们未来将进一步扩大窄带PLC在照明系统中的使用。”

瑞萨电子物联网及基础设施事业部、新兴市场业务部副总裁守屋徹表示:“我们很荣幸在过去五年与松下携手开发基于PLC的照明控制系统。双方通过紧密合作,攻克了抗噪性等通信系统中的技术难题;今天,我们非常高兴地看到该方案已在车站系统运行。我们期待与松下持续合作,开发适用于各种环境的照明控制系统。”

新型照明控制系统通过PLC调节控制站台照明灯的亮度及颜色,以符合不同时间、天气条件下的照明需求。G3-PLC技术具备诸如高抗噪性、易于进行远程通信等优势。但在车站实施方案面临另一个挑战,即如何在极为苛刻的环境中实现精确运行(如列车开停时产生的无线信号、电磁波以及各种电气设备发出的噪声等)。

全新系统中搭载的瑞萨R9A06G037 PLC IC符合G3-PLC标准,并配备性能优异的通信处理软件,且具备出色的抗噪能力。除PLC IC外,瑞萨还凭借其丰富的现场部署经验提供全面技术支持,帮助松下顺利开发并实施全新照明控制系统,在车站内实现无色差亮度及色彩控制。相关技术支持包括电路板设计方案、基于评估板的优化、通信参考软件,支持软件开发并提供评估通信状态工具。

瑞萨将持续致力于开发基于PLC的电力线载波通信设备控制系统,以更有效地利用能源、为实现环境友好的智能社会而努力。

更多信息

有关瑞萨PLC解决方案的更多信息,请访问:

https://www.renesas.com/solutions/proposal/plc.html

有关R9A06G037 PLC IC的更多信息,请访问:

https://www.renesas.com/solutions/key-technology/connectivity-wired/plc/r9a06g037.html

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com

(备注) 本新闻稿中提及的所有注册商标或商标均为其各自所有者财产。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。