瑞萨电子推出支持即时评估的血压监测评估套件

易用的评估套件包括硬件及开发工具,可供系统制造商便捷开发血压监测应用

2018年04月19日

2018年4月19日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出其最新研发的血压监测评估套件,以扩充其健康看护产品线。该血压监测评估套件涵盖了快速启动血压测量设计所需的软硬件,包括:

 

压力传感器、手臂袖带、泵、电子控制阀、LCD面板及参考板。该参考板包括基于RL78微控制器(MCU)系列的RL78/H1D ASSP(特定应用的标准产品),血压监测应用所需的模拟功能,以及参考软件。图形用户界面(GUI)开发工具也包含在该套件中。借助该评估套件,用户可在购买后立即开始系统评估,从而大大缩短血压监测应用的开发时间。

 

物联网为消费者提供了连接工具,可帮助消费者更有效地进行个人健康管理。例如,血压监测仪已成为广受欢迎的个人医疗设备,随着血压监测功能被融入可穿戴设备中,其市场有望进一步扩展。市场增长带来了新商机,但同时也带来了新挑战,对于那些刚刚进入可连接医疗设备生态系统、尚不具备内置特定应用开发能力的系统制造商尤其如此。血压监测需要特定的专业知识,包括用于提取监测所需波形的过滤功能,而从头开始进行这方面的研究非常耗时。

 

瑞萨推出的这一新型血压监控评估套件解决了开发过程中的若干痛点,可提供与实际血压监测中相近的各项功能,从而加速血压监测系统的开发。

 

血压监测评估套件的关键特性

可支持系统级即时评估的一站式解决方案

新型血压计评估套件包含了可快速启动血压测量设计所需的软硬件组件,包括:

  • 全系列的硬件部件:包括压力传感器、手臂袖带、泵、电子控制阀、LCD面板及参考板。该参考板配置了全新开发的带有血压监测所需模拟功能的 RL78/H1D ASSP。
  • 参考软件:配置了血压监测所需且易于修改的算法,可连接智能手机,并提供图形用户界面(GUI)工具。
  • 蓝牙低功耗(BLE)模块: 借助该模块,用户可在连续的标准血压监测(BPM)状态下将测得的数据传输到智能手机上。

专门针对血压测量的GUI工具开发支持

  • 压力传感器、泵、电子控制阀组件和脉宽调制控制可从GUI工具中进行设置。如果系统结构相同,则GUI工具也可以用于系统制造商正在开发中的实际应用的系统评价。
  • 借助GUI工具,用户还可以对血压监测期间从袖带压力输出波形中提取脉冲波形所需的IIR数字滤波器计算进行模拟。基于此模拟计算得出的数字滤波器常数可从GUI工具写入到RL78/H1D固件中,并在正在开发的实际应用中进行验证。这将大大缩短开发流程。

带有健康看护所需的优化模拟功能的RL78/H1D ASSP

  • RL78/H1D ASSP是RL78系列的一款全新MCU,专为血压监测应用而设计的单芯片方案。RL78/H1D包含有丰富的模拟功能,包括高分辨率的24-bit ⊿ΣADC、可编程增益仪表放大器、数字模拟转换器、运算放大器、血压监测所需的其它电路及用于脉宽调变(PWM)控制的计时器。
  • 除了24-bit ⊿ΣADC外,RL78/H1D还提供有异步运算的10位顺序比较A/D转换器。这在监测血压的同时,还简化了温度监测和电池电压监测系统的实施。
  • 凭借丰富的模拟性能,新型ASSP不仅可用于血压监测系统,还可用于更为广阔的、包括生物传感器在内的健康看护应用中。
  • RL78/H1D ASSP R5F11NM封装样片现已上市,价格取决于ROM的大小,封装以及pin脚数。 比如:R5F11NM该样片128K ROM/80pin LQFP封装,价格大概3.5美金,R5F11NM包括了用于臂式和手腕式血压监测器的LCD控制器,以及用于可穿戴设备的4x4 mm的微型BGA封装。(价格及供货如有变化,恕不另行通知。)

瑞萨计划扩大其健康看护领域解决方案的范围,并将继续致力于实现安全、可靠的智能社会,包括开发用于工业和健康看护领域的智能互联设备。

 

价格和供货

5月10日开始可订购全新血压监控评估套件,价格为每套600美金。

请参考  血压监测评估套件规格表(PDF: 155 KB)

查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/software-tools/boards-and-kits/renesas-solution-starter-kits/bpm-evaluation-kits-rl78h1d.html

(注)血压监控评估套件不能用于医疗设备。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。