瑞萨电子宣布推出用于4K网络摄像机的848万像素CMOS图像传感器

瑞萨电子进入高端网络摄像机CMOS图像传感器市场

2017年08月30日

Stock Price
Investor Relations

2017年8月30日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日发布了一款用于4K摄像机的高灵敏度CMOS图像传感器(RAA462113FYL),分辨率高达848万。连同已投入量产的212万像素产品,瑞萨电子可为其用于网络摄像机的高端CMOS图像传感器提供全面的销售支持。

 

为满足金融机构、交通系统以及商业机构对网络摄像机日益增长的需求,新款CMOS图像传感器具备在不同环境下摄像的功能,满足了高端设备和提高系统性能的应用需求。

 

新款CMOS图像传感器的主要特点:

 

  • 优异的弱光拍摄性能
    这款新型传感器可以在月光下捕捉到清晰、高能见度的全色彩图像。

  • 高速、高分辨率
    得益于60fps的高可靠性4K视频采样,即便在数字变焦的情况下,这款新型传感器依然能捕捉到清晰、高能见度的图像。

  • 高动态范围
    这款新型传感器支持逐行高动态范围模式,可将长曝光和短曝光数据分行输出。即使在高反差场景中,也可完美地捕捉影像。

 

瑞萨电子还发布了一款与摄像机模块生产商一同开发的参考版,便于用户对瑞萨CMOS图像传感器性能进行评估。瑞萨电子计划与摄像机模块生产商合作,为用户提供多功能摄像机模块,例如自动对焦、高动态范围、广域监测以及防抖(图像稳定)功能。这将帮助系统供应商有效降低高性能网络摄像机产品的开发周期和制造成本。

 

瑞萨电子将通过结合CMOS图像传感器和微控制器技术,继续拓展网络摄像机的解决方案。

 

上市时间

目前可提供RAA462113FYL样品,预计于2017年12月开始量产(上市时间如有更改,恕不另行通知)

请参照RAA462113FYL 规格表 (PDF: 46 KB)

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。