瑞萨电子R-Car支持cocoro SB“情感引擎”功能,帮助汽车读懂驾驶员情绪、提供最佳响应性能

让汽车具备并表达情感的开发套件将于2017年末上市

2017年07月19日

2017年7月19日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布成功开发了用于R-car、融入了由软银集团子公司cocoro SB开发的人工情感智能技术“情感引擎” (注 1) 的开发套件。该开发套件可以让汽车感知并读取驾驶员的情绪状况,并基于此对驾驶员的需求做出最优化的响应。

 

开发套件融入了cocoro SB的 “情感引擎”,可通过驾驶员的语言识别他的情绪状况,如自信或疑虑等。瑞萨电子R-Car SoC(片上系统)中集成了一款全新的驾驶员用户界面(UI),可显示汽车对驾驶员情绪状况的响应。由于汽车能够理解驾驶员的语言并感知其情绪状况,因而可以做出恰当的响应,提升驾驶过程的安全性。该技术还集成了基于人工智能的机器学习能力,因此,汽车可以从与驾驶员的对话中不断学习,从而为驾驶员的需求提供最佳的响应性能。瑞萨电子预计将于本年下半年推出该开发套件。

 

软银集团将于7月20日至21日在东京皇家王子大酒店花园塔举办SoftBank World 2017大会,届时,瑞萨电子也将在大会上展示其互联网汽车模拟器,该模拟器搭载了支持cocoro SB“情感引擎”技术的全新开发套件。

 

瑞萨电子认为,驾驶员的情绪、面部表情、目视方向及生命体征,在改善汽车与驾驶员的交互体验和自主驾驶汽车的未来发展中,都属于非常关键的信息。例如,如果汽车能够识别出驾驶员当前的情绪状况不佳,即使在驾驶员已经通过声控转换至自动驾驶模式后,汽车仍然可以询问驾驶员“您是否希望继续驾驶,暂时不切换至自动驾驶模式?”此外,在夜间的自动驾驶模式下,汽车还可以根据驾驶员的情绪状况相应地调整车辆的行驶速度。通过向汽车制造商和IT公司提供融入“情感引擎”技术的开发套件,瑞萨电子希望可以将这一服务模式应用于全新的汽车-驾驶员界面的开发,以及可利用情绪状况信息的其它移动应用市场。

 

基于全新推出的瑞萨电子高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶开发平台Renesas autonomyTM,瑞萨电子为下一代汽车提供创新的解决方案,从而实现安全、可靠和便捷的驾驶体验。

 

注1: “情感引擎”是一种人工情感智能技术,它由两部分组成。第一部分是对语音信号进行分析的语音情感识别。第二部分是情感生成技术,通过取自于多种互联传感器的信息构建虚拟的荷尔蒙平衡,为设备生成情感。在此基础上,它可以通过绘制“情绪地图”感知说话者的情绪,情绪地图可以以颜色和音量两种形式呈现,例如黄色代表快乐,红色代表忧伤,而音量则以1-10的标准区分。

(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。