2011年9月8日 日本东京讯 — 高级半导体解决方案厂商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布推出适用于汽车音响、家用音响以及工业设备等、有助于削减系统成本和缩小电路板面积的32位SuperH 微控制器——SH726A和SH726B(共6种产品),并于今天开始供应样品。
SH726A 和SH726B是内置有大容量SRAM的SH7260系列的新产品。与原有产品相比,(1)作为外接的快速擦写存储器连接到可以减少连接引脚数的串行四重 SPI快速擦写ROM上,增添了可直接执行程序的功能,并且由于使功能最适于实现系统控制和数据处理而减少了封装的引脚数,所以有助于系统实现低成本化; (2)由于采用了为原来1.5倍的216MHz高速操作,所以可以实现蓝牙(注释1)等负荷大的系统、音响系统的声场处理。
新产品样品价格为1,400日元/件(SH726A)和1,600日元/件(SH726B),将于2012年5月开始批量生产,预计两种产品的月总产量为100万件。
<背景>
内置有大容量SRAM的 SH7260系列由于适用于汽车音响、家用音响以及工业设备等的嵌入式设备而被广泛采用。尤其是在汽车音响方面,近年来其市场规模以新兴国家为中心迅速扩 大,这就要求投放市场的产品具有价格竞争力。另一方面,由于要与便携式音响和USB存储器等多种便携式装置实现多台连接,从安全性角度来看,要求使用蓝牙 的移动电话具有免提通话,还要求实现系统低成本化、强化连接功能等高功能。
为适应这种需求,SH726A和SH726B即实现系统成本降低的单芯片化解决方案的成果。
<特性>
(1) 减少了封装引脚数,缩小了封装面积,降低了系统成本
外接的快速擦写存储器与可以减少连接引脚数的四重SPI快速擦写ROM(串行)相连接,新装载了可以直接执行四重SPI快速擦写ROM内程序的总线控制 器。因此,和原来与并行NOR快速擦写ROM相连接的情况相比,在利用读高速缓冲器实现相同存取速度的同时,又可以大幅度减少连接用的引脚数 (注释2)。除此之外,还专门把内置的功能设计得最适于实现系统控制和数据处理,从而使SH7260系列的引脚数减至最少(SH726A/120引脚)。
SH726A还向用户提供封装规格为14mm × 14mm/栅距0.4mm的产品,有助于系统减少电路板安装面积和实现低成本化。
(2) 利用高速操作等特性强化系统扩展性
为了实现数字音频信号处理等的高速化,音响产品中的CPU能够以216MHz(为原来SH7266的1.5倍)的最高工作频率高速工作,这是业界最高水 平。因此,除了音乐再生(压缩音频的解码处理)之外,还可以利用蓝牙来实现免提电话用的噪声去除处理(回波消除/噪声抑制)、声场处理等负荷大的功能。
而且,SH726B内置有双通道USB(Full-Speed),还可以适应便携式音响和USB存储器等不断多样化的多USB设备连接。
(3) 缩短了开发时间
SH7260系列支持下述适用于已经大量生产的数字音响的中间件,有助于用户缩短开发时间。
- 对MP3、WMA、AAC等的数据进行解码的中间件
- USB、SD等的设备驱动程序
- 用于CD-ROM的ISO9660文件系统和用于USB/SD存储器的FAT文件系统等的中间件 此外,还可以提供已将这些驱动程序和中间件整合在一起的、面向数字音频的软件开发套件(SDK),以便缩短系统开发时间。
根据有没有内置CAN(注释3) 接口,新产品可组合成不同的产品:SH726A包括4种产品、SH726B包括2种产品,共6种。而且,每种产品都有适用于工业用途和适用于汽车附件用途 的版本,该产品线总共包含12款产品,用户可根据设备的规格选择适用的微控制器。另外,其工作环境温度均为-40~+85℃。
此外,封装采用无铅封装,SH726A采用120引脚QFP(栅距0.5mm和栅距0.4mm)封装,SH726B采用144引脚QFP(栅距0.5mm)封装。
今后,会继续扩大SH7260系列内置有大容量RAM的产品阵容,适时地满足市场不断提出的新需求。
新产品的规格请参照附件 。
(注释1) 蓝牙:一项用于连接器件(如移动信息器件)的短途无线通信技术。它广泛用于在个人计算机和外设(如鼠标和键盘)之间建立无线连接。
(注释2) 新装载有无需传送给内置SRAM即可直接执行外接四重SPI快速擦写ROM(连接第6条信号线)内程序的总线控制器。与使用并行NOR快速擦写 ROM(32MB/16位总线情况下连接第43条信号线)的情况相比,在利用读高速缓冲器实现相同存取速度的同时,又可以大幅度减少使用的引脚数。
(注释3) CAN(Controller Area Network,控制器区域网络):德国Robert Bosch GmbH制定的车载网络技术规范。
(注) SuperH™ 是瑞萨电子公司的商标。Bluetooth和Bluetooth的文字标识是Bluetooth SIG公司的商标。本新闻稿内提及的其它所有产品和服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。