瑞萨电子和瑞萨通信技术宣布推出新型LTE三模调制解调器平台SP2531

2011年02月08日

瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)及其子公司瑞萨通信技术公司公司(Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨通信技术”)于2011年2月8日宣布推出LTE三模调制解调器平台SP2531。新平台整合了单芯片三模调制解 调器基带处理器,支持LTE/HSPA+/GSM、RF收发器IC、大功率放大器、电源管理器件及相关软件。

 

  该平台是瑞萨通信技术成立后发布的首款调制解调器产品,整合了瑞萨电子现有的技术和于2010年11月成功收购的诺基亚的无线调制解调器部门开发的最新调制 解调器技术。诺基亚的调制解调器技术已经广泛应用于世界200多个国家,良好的性能在通信技术产业界处于领先地位。瑞萨通信技术继承诺基亚的丰富经验,将 获得了广泛的运营商认可的调制解调器提供给世界各地通信用户并继续提供技术支持。

 

  LTE三模调制解调器平台面向需要高性能、高集成度和节能设计(包括网页浏览与串流播放等主要应用)的融合市场。它还支持TD-LTE和FDD-LTE cat 3(100Mbps下行链路(DL)/50Mbps上行链路(UL))以及HSPA+特性,如DC-HSDPA cat 24和HSUPA cat 7,通过其独特的RF设计、利用全球覆盖实现了42Mbps(DL)/11.5Mbps(UL)的3G数据速率。

 

  LTE三模调制解调器平台支持所有主要移动操作系统,包括Android™、MeeGo™、Symbian™、Linux™和Windows Mobile™,可以充当独立的或嵌入式调制解调器在PC中轻松实现集成,或者在使用应用处理器的高端智能电话或平板电脑中使用。

 

  瑞萨通信技术公司执行副总裁兼首席技术官Jean-Marie Rolland说:“我们很高兴通过整合诺基亚与瑞萨电子的先进技术共同推出首款新平台。我们的目标是成为增长迅速的LTE市场上的领先供应商,创造一个随时随地可以连通的社会。”

 

  该平台从设计到生产都使用了世界级技术支持。通过利用瑞萨移动内部的世界知名调制解调器队伍的系统与生产专业知识,用户能够大幅缩短开发周期,更重要的是缩短生产调试与测试周期,进而迅速进入市场。

 

供货

  瑞萨通信技术将于2011年3月开始提供样品和参考设计,并且提供设计咨询服务。预计于2011年末开始批量生产。

 

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

关于瑞萨通信技术公司

瑞萨通信技术公司(RMC)是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的全资子公司,主要为移动电话、车载娱乐解决方案、消费电子和工业应用提供先进和创新 的产品和服务。瑞萨通信技术公司主要经营宗旨是开发、生产和供应以通信为中心的芯片组和基于这些芯片组的完整硬件和软件平台以满足市场需求。产品包括高性 能应用处理器的完整的移动芯片组、业界领先的无线调制解调器、高集成度的射频设备和智能电源管理解决方案,并致力于为客户提供完整的系统和专业软件技术。

 

(备注)
Android是谷歌公司的注册商标。MeeGo是在Linux基金会的注册商标。 Symbian是Symbian基金会有限公司的注册商标。 Linux是Linus Torvalds的注册商标。 Windows Mobile是微软公司的注册商标。本新闻稿中设计的产品或服务均为其各自所有者所有的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。