Intersil推出带PMBus接口的数字混合PWM控制器,简化数据中心设备电源设计

Stock Price
Investor Relations

易于使用的ISL68200和ISL68201提供业内领先的瞬态性能

21 Mar 2016

美国加州、LONG BEACH -- 2016年3月22日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款兼容PMBus™协议的新型单相数字式混合DC/DC控制器--- ISL68200和ISL68201,可为FPGA、DSP、ASIC、处理器和通用系统电源轨提供负载点转换功能。带有集成式MOSFET驱动器的ISL68200和带有PWM输出的ISL68201可帮助简化数据中心路由器、服务器和存储以及无线基础设施设备的电源设计。ISL68200可直接驱动外部MOSFET,而ISL68201可与Intersil的DrMOS(集成式驱动器 + MOSFET)功率级搭配使用,构成完整的电压调节解决方案。Intersil在美国国际应用电力电子应用展览会(APEC,美国加州Long Beach,3月21-23日)上用PowerNavigator™软件进行了ISL68200/01演示。

ISL68200和ISL68201数字混合控制器提供了Intersil R4™控制回路的性能,同时还具备数字PMBus接口的优势。两款控制器均可使用外部引脚设置(pin-strap)电阻进行配置,这提供了熟悉的工程设计流程,并消除了对非易失性内存的需要。设计工程师可使用PMBus接口和Intersil的PowerNavigator GUI软件读回Vin、Vout、Iout及温度遥测数据、监测错误报告位以及动态变更Vout设置点。对于不需要PMBus功能的系统,该接口可用于在电路板初启期间调试电源,然后在最终生产时断开不用。该特性允许设计工程师快速修改重要参数(如开关频率、输出电压和回路增益)来微调电源性能,无需使用烙铁就可以更换元件,从而帮助加快开发速度。

 

ISL68200和ISL68201采用Intersil的专有R4调制技术,该技术提供了一种无补偿控制回路,消除了对外部补偿电阻和电容的需要。R4调制器包括可节省能量的轻负载效率工作模式,并具有业内领先的瞬态性能,能够按照负载瞬变相应调整占空比和开关频率。R4控制器回路的快速响应速度,使其所需输出电容显著低于竞争技术。以上这些优势再加上ISL68200/01的4mm x4mm小封装尺寸,造就了比竞争对手产品更小的解决方案。

 

Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“我们发现客户越来越需要带有数字接口的DC/DC控制器,使其能够监测电源工作状况、输出电流/电压以及动态地改变输出电压。ISL68200和ISL68201数字式混合控制器提供了高于竞争对手模拟控制器的POL性能,同时提供熟悉的设计流程和高端全数字式产品才有的PMBus功能。”

 

ISL68200和ISL68201的主要特性和规格

  • 具有业内领先的瞬态响应性能的专有R4技术
  • 4.5V - 24V输入电压范围和面向单输入轨解决方案的集成式LDO
  • 0.5V - 5.5V输出电压范围,+/-0.5%数/模转换(DAC)精度和远程电压感测
  • 带外部引脚设置(pin-strap)电阻的完整配置,消除了复杂的NVM编程要求
  • 兼容SMBus/PMBus/I2C协议的接口,工作频率可达1.25MHz
  • 从300kHz至1.5MHz的八个开关频率选项
  • 用于软启动及错误检测的Power-good监测电路
  • 精密启用(enable)输入
  • 过温、输出过流、短路、输出过压及欠压保护功能
  • 完整的PowerNavigator支持

 

PowerNavigator GUI简化电源设计

Intersil的PowerNavigator工具软件可帮助简化电源设置和配置,包括所有器件参数和遥测数据。除了能帮助设计工程师在数分钟内完成完整的原理图设计,GUI还使改变数字电源特性和功能变得容易,而且无需编写一行代码。下载PowerNavigator GUI和观看教学视频请登录www.intersil.com/powernavigator

 

供货

带有集成式MOSFET驱动器的ISL68200现已供货,产品采用4mm x 4mm 24引线QFN封装。ISL68200DEMO1Z评估板单价也已供货。欲知更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl68200

 

可与ISL99140 DrMOS功率级搭配使用并带有PWM输出的ISL68201现已供货,产品采用4mm x 4mm 24引线QFN封装。ISL68201-99140DEMO1Z评估板也已供货。欲知更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl68201

 

Intersil、R4、PowerNavigator和Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。