Intersil推出具有业内最高测量精度的 新24位模/数转换器

Stock Price
Investor Relations

ISL26102/104提供一流的噪声性能,避免对外置放大器的需要

2013年01月22日

美国 加州、MILPITAS --- 2013年1月22日 —全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出最新集成可编程增益放大器的超低噪声24位模数转换器 (ADC),在宽转换率范围上以最少的外置元件提供最高的测量精度。

 

ISL26102和ISL26104是集成 (on-chip) 超低噪声可编程增益放大器的24位模/数转换器。这些模/数转换器的宽PGA增益范围有助于直接连接压力传感器、热电偶和其他具有宽灵敏度范围的流行传感器。ISL26102/ISL26104在其整个输出速率2.5 - 4,000SPS下具有业绩最低的噪声参数,同时提供了十分优越的系统灵活性。ISL26102和ISL26104分别提供双通道和四通道输入模拟切换开关,旨在用于称重系统和温度监测与控制等仪器仪表。它们使这些精密仪器的设计者不仅能够以无可比拟的精确度来数字化源自低成本传感器的信号,而且不需要外置放大器和信号调节电路,降低了复杂性的同时,节约了附加成本。

 

特性和规格

  • 低噪声:< 8nV/√Hz @ 128x 增益
  • 超过8kV的高ESD额定值(人体模型)
  • 双向SPI兼容型串行数字接口能够轻松连接至MCU或FPGA
  • 低功耗:转换期间50mW功率损耗和1μA关断模式电流
  • 低边功率开关允许用户通过关断压力传感器单元电流来减少电流消耗

 

与Intersil的低噪声精密产品集成

ISL26102和ISL26104丰富了Intersil行业领先的低噪声精密信号链产品系列。在Renesas DevCon 2012上,Intersil演示了一种精密温度和应变仪模拟前端产品 (AFE),搭配使用RL78/G13 Renesas微控制器http://www.intersil.com/en/applications/signal-path-products/renesas.html。除了ISL26102以外,该参考设计还结合了ISL28617 40V仪表放大器、ISL21090低噪声精密电压基准源、ISL28134 5V低噪声零漂移运算放大器以及ISL22317数字电位器来提供面向温度与应变应用的完整解决方案。

 

定价与供货

ISL26102和ISL26104现已开始供货,采用24引线TSSOP封装,产品单价分别为5.45和5.95美元起,1000件起订。欲知更多信息请访问:

 

http://www.intersil.com/products/ISL26102

 

http://www.intersil.com/products/ISL26104

 

Intersil、Intersil标识为 Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。