这是一个完整的传感器从属设备参考解决方案,适用于温度控制器、信号传送器、数据记录器等。对于 IO-Link 应用程序,可以使用连接到用户 IO-Link 主板的 PC 上的 IO-Link 工具来设置传感参数。从属板将扩展为通用板,该板能够与具有 RS-485 接口、以及工业现场总线的控制器局域网 (CAN) 的各种MCU评估板进行连接。每个连接都是独立的,用户可以为其应用程序选择适当的连接。
本解决方案可以使用32位微控制器(MCU)RX23E-A或RA2A1实现。 有关其他资源,请访问IO-Link设备解决方案页面。
系统优势:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。