概览

描述

飞行时间(ToF)传感器模块可以覆盖广泛的范围,并可以根据每种情况的要求调整距离(例如,功能安全的距离是 2 米)。为符合工业 4.0 通信级别标准,所有来自传感器的信息都包含一个外部接近传感器,该传感器模块可以直接将信息上传到云。

系统优势:

  • 使用这个小型可扩展的模块,客户可以轻松实现他们的产品。
  • ISL29501 具有内置的电流 DAC 电路,可以驱动一个外部大电流LED。来自发射器的调制光被反射到目标上,并被光电二极管接收。它提供的传感精度优于普通红外传感器,而且其成本和功率比有摄像头的图像传感器更低。
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合