全新ZMOD4410 IAQ传感器可在飞溅区域内运行, 为暴露在水中和粉尘中的应用提供高性价比解决方案

2020年12月15日

2020 年 12 月 15 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,扩展其广受欢迎的ZMOD4410室内空气质量(IAQ)传感器平台,推出业界首款软件可配置的IP67认证防水选件,适用于经常暴露在水、油和粉尘中的厨房、浴室和医院病房等潮湿或脏污环境中运行的IAQ应用。

固件可配置的防水ZMOD4410传感器具有独特的密封封装,可通过疏水性、疏油性材料保护传感器免受水和灰尘侵蚀,同时对湿度及挥发性有机化合物(VCO)具有渗透性。通过将IP67等级封装与ZMOD4410广受赞誉的高精度和可靠性相结合,瑞萨实现在飞溅区域运行的新型低功耗IAQ应用,同时保持客户定制系统所需的高精度与灵活性,且无需昂贵的防水系统。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部传感器解决方案事业部高级总监Uwe Guenther表示:“随着IAQ传感器在飞溅区域及其他经常暴露于水、油和粉尘环境中的使用日益增加,在不牺牲性能的前提下对这些物质防护提出了更高要求。这一过程通常成本高,且需要额外硬件和固件。全新防水ZMOD4410传感器以低成本的方式结合性能及防护两方面优势,让高精度智能传感设备得到更广泛应用。这些设备可在高湿度和恶劣条件下工作,从而适应更广阔的市场。”

防水型ZMOD4410传感器的关键特性

IP67防护等级的ZMOD4410传感器保持了卓越的精度和高性能,同时无需昂贵的防水系统,使其成为防水终端应用的理想选择。该传感器出厂时已在疏水和疏油封装状态下进行了校准,客户可在其电路上涂覆保形涂层,而无需在模块上添加外膜。作为ZMOD4410产品家族的一员,此款防水传感器采用基于MCU的AI固件,以提高感测性能,同时具有很强的抗硅氧烷能力,从而为恶劣环境下的应用带来出色的可靠性。

瑞萨独特的软件可配置ZMOD平台为智能传感系统提供更大的设计灵活性,支持现场固件更新,从而实现全新特定应用功能,如针对VOC的选择性检测。包括遵循国际标准的IAQ监测,支持客户测量低浓度百万分率(ppm)范围内的总挥发性有机化合物(TVOC)。更高的精确度和一致性可提高二氧化碳(eCO2)的估算水平。全新防水ZMOD4410传感器模块支持迄今为止的所有固件更新。

全新防水传感器结合防水性、可靠性、可编程、高稳定性和高灵敏度的VOC测量,使其成为用于智能HVAC系统、换气扇、浴室灯和开关以及可穿戴设备等IAQ设备的理想解决方案,可在各种高湿度、飞溅区域、脏污或水下环境中使用。

供货信息

具有疏水性封装的ZMOD4410传感器现已上市。更多信息,请访问:www.renesas.com/zmod4410

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章