人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) – 传统汽车控制领域如何受到影响
“到 2025 年,目标是所有的博世产品要么包含人工智能,要么在人工智能的帮助下开发或制造。” 博世管理委员会主席 Volkmar Denner
“到 2025 年,目标是所有的博世产品要么包含人工智能,要么在人工智能的帮助下开发或制造。” 博世管理委员会主席 Volkmar Denner
2021年11月3日,由全球电子技术领域知名媒体集团AspenCore主办的“2021全球高科技领袖论坛 - 全球CEO峰会”在深圳大中华喜来登酒店隆重举行。大会旨在为广大电子产业领域企业和从业者提供深入了解和交流、洞察前沿技术、体验最新尖端产品的平台。瑞萨电子,作为全球卓越的半导体产品及整体解决方案供应商,也参与了此次盛会。
我想介绍一下轻度混合动力车 (MHEV) 的功率MOSFET产品。
瑞萨电子正式成为RT-Thread金牌会员。双方将携手合作,在瑞萨电子提供的RA MCU硬件和开发套件上实现RT-Thread支持
由于引入和建立纯电池电动汽车(BEV)环境面临的挑战,混合动力电动汽车(HEV)将在未来继续保持发展趋势。ICE和eMotor的混合动力汽车的复杂性要求以优化成本来实现复杂的数字控制策略。 因此,瑞萨的xEV产品组合是成功的关键。
The Qwicc Wi-Fi Shield based on Renesas’ Wi-Fi DA16200 module, is an Arduino Uno R3 form factor shield that enables rapid development of ultra-low power Wi-Fi IoT applications.
Renesas’ first hybrid, power line plus sub-GHz RF reference platform is a reference board that supports all key communication protocols such as WiSUN, G3-PLC, G3-PLC Hybrid, PRIME 1.3.6 + 1.4, PRIME Hybrid and Meters and More.
瑞萨电子RA6M5凭借其卓越性能荣获“维科杯•OFweek 2021第六届物联网行业创新技术产品奖—通信技术创新奖”。
A compact, single-board computer using next-generation Arm® Cortex®-A55 core with an optimized bill of material is ideally suited for Edge-AI applications.
This blog goes over the need for faster and more memory and how DDR5 is addressing this need.