新平台通过尖端开发环境推动创新,为“软件定义汽车”铺平道路

2022年3月8日

2022 年 3 月 8 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出R-Car V4H片上系统(SoC)——用于高级驾驶辅助(ADAS)和自动驾驶(AD)解决方案的中央处理。R-Car V4H的深度学习性能高达34 TOPS(每秒万亿次运算),能够通过汽车摄像头、雷达和激光雷达(LiDAR)对周围物体进行高速图像识别与处理。

R-Car V4H凭借一流IP与专业硬件优化的精心组合,造就了业界领先的性能功耗比,适用于自动驾驶应用大规模量产区间:即Level 2+和Level 3等级市场。

得益于高度的集成性,R-Car V4H允许客户开发具有成本竞争力的单芯片ADAS电子控制单元(ECU)。这些控制单元可支持适合Level 2+和Level 3等级的自动驾驶系统,包括完整的NCAP 2025功能。R-Car V4H还支持环视和自动泊车功能,并具有优异的3D可视化效果实现逼真的渲染效果。

瑞萨电子汽车数字产品营销事业部副总裁吉田直树表示:“我们已经得到了众多客户对于瑞萨已量产的R-Car V3H和V3M的积极反馈,也很高兴看到R-Car V4H的问世更强化了我们的产品阵容。随着瑞萨扩展R-Car产品组合,我们期望看到尖端ADAS被用于从中档到入门级的所有车型。”

“成功产品组合”解决方案支持业界严格的ASIL要求

关于ISO 26262的功能安全性,SoC开发过程针对所有安全相关的IP提供ASIL D系统能力。R-Car V4H的信号处理部分有望实现实时域的ASIL B及D指标。

此外,瑞萨基于RAA271041前端稳压器和RAA271005 PMIC为R-Car V4H提供了专用电源解决方案。这使得R-Car V4H和外围存储器能够从车载电池的12V电源中获得高度可靠的供电。这些功能可实现低功耗运行,同时以极低的BOM成本实现ASIL D目标合规等级以满足系统和随机硬件故障的要求。有助于最大限度地减少硬件和软件开发工作量,同时缩减设计复杂性、成本和上市时间。

嵌入式软件平台开发为实现“软件定义汽车”铺平道路

R-Car V4H软件开发工具套件(SDK)也可助力更快、更轻松的启动设备评估和软件开发,包括深度学习算法移植。该SDK带来机器学习开发的全部功能,并对嵌入式系统的性能、电源效率和功能安全进行优化。套件提供完整的仿真模型,瑞萨独立于操作系统的软件平台使“软件定义汽车”的开发更加容易。

对于从零开始的开发场景,Fixstars的Genesis平台使工程师可以在任何地方通过他们的云解决方案评估R-Car,并可提供快速、简便的CNN基准测试结果。

R-Car V4H的关键特性

  • 四核1.8 Ghz Arm® Cortex®-A76内核,为ADAS/AD应用提供总计49KDMIPS的通用算力
  • 三个锁步1.4Ghz Arm® Cortex®-R52内核,提供9KDMIPS的总算力,以支持ASIL D等级实时操作,而无需外部微控制器
  • 专用深度学习和计算机视觉I/P,整体性能达34 TOPS
  • 用于机器和人类视觉并行处理的图像信号处理器(ISP)
  • 用于鱼眼畸变校正或其它数学运算的图像渲染器(IMR)
  • 图形处理器单元(GPU)AXM-8-256 @ 600MHz,整体性能超过150 GFLOPS
  • 专用车用接口:CAN、以太网AVB、TSN和FlexRay
  • 两个第四代PCIe接口

供货信息

R-Car V4H SoC样片即日起发售,并计划于2024年二季度开始量产。更多信息,请访问:renesas.com/r-car-V4H

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章