高度集成的8V97003支持下一代5G通信,适用于波束成形及MIMO应用
2020年3月11日

日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出下一代宽带毫米波合成器,具备业界高性能,并拥有针对5G与宽带无线应用进行了优化的独特功能。旗舰产品8V97003是用于毫米波与波束成形的本地振荡器(LO),以及高速数据转换器精确参考时钟的理想之选,适合多种应用,如测试与测量、光网络及数据采集等。

瑞萨电子物联网和基础设施事业部时钟产品部副总裁Bobby Matinpour 表示:“我们为最新一代高性能毫米波通信设备开发了全新的8V97003,以确保满足客户在频率范围、相位噪声和输出功率等方面最严苛的要求。8V97003在单芯片架构的同类产品中具有一流性能,特别适合载波频率6GHz以上的新兴应用,包括无线宽带、微波回传及5G通信。”

8V97003在宽频率范围(171.875 MHz至18 GHz)、超低输出相位噪声(6GHz载波 20 kHz~100 MHz积分区域达到 -60.6dBc)和高输出功率的整个频率范围内,提供了业界最佳组合。宽频率范围帮助用户可以采用单个8V97003替代多个合成器模块,从而减少解决方案的占板面积和成本。高输出功率消除了对外部驱动器的需求,从而进一步降低复杂性和总体功耗,同时做到不影响性能。超低输出相位噪声可实现出色的系统级信噪比(SNR)和矢量幅度误差(EVM),使其成为5G及其它无线应用的绝佳选择。作为高速数据转换器的参考时钟,8V97003通过改善SNR和无杂散动态范围(SFDR)来最大化系统性能。

供货信息

8V97003现已量产,规格为7mm x 7mm、48引脚VFQFPN封装。获得包括技术文档、工具和样品等更多相关信息,请访问 www.idt.com/8V97003

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章

分享此文章