全新参考设计为大众市场设备提供卓越无线充电功能;适用于5G智能手机的解决方案现已上市

2021年4月14日

2021 年 4 月 14 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,扩大与无线技术领域的优秀供应商高通的合作,为搭载最新高通® SnapdragonTM 780G 5G移动平台的中端智能手机提供30W无线充电功能。这是两家公司面向大功率无线充电智能手机参考设计的第二次合作。为旗舰机型而设计的首款合作解决方案现已进行商用试样。此次合作是瑞萨和高通两大全球企业携手迈出的重要一步,将高度集成的先进无线充电作为5G智能手机的标准功能,从旗舰机型扩展至主流机型。

高通5G移动参考设计提供的交钥匙解决方案,旨在帮助智能手机OEM在旗舰及中端机型中实现低成本的无线快充,并具有多次可编程(MTP)和OTA更新功能,以简化软件开发与Qi认证流程。瑞萨解决方案以超过85%的端到端系统效率提供超高集成度,有助于将无线充电技术的覆盖范围扩展至更广泛的客户群体,并简化添加无线充电功能的流程。

瑞萨电子移动基础设施及物联网电源事业部无线电源部副总裁兼总经理Amit Bavisi表示:“我们很高兴能与高通强化合作,共同开发先进的无线充电解决方案和开放、可靠的无线电源产品,从而加速量产进程。瑞萨高度集成的30W技术与高通尖端的5G技术相结合,旨在为OEM带来具备高效无线充电功能的交钥匙解决方案,为下一代中端智能手机提供无线快充技术。”

高通公司产品营销副总裁Ev Roach表示:“与瑞萨电子的合作中,我们致力于打造更加无缝的无线用户体验。面向未来,我们将继续携手开发面向主流移动设备的无线快充交钥匙解决方案。”

瑞萨P9412无线电源接收器是业界首款采用高压集成电容分压器的30W电源接收器,比传统解决方案相比具有更高能效,且尺寸减小40%,为客户释放PCB占板空间,便于添加其它功能。为获得安全、快速的充电体验,在设备固件中嵌入定制的大功率协议,使系统能够验证超过WPC EPP标准定义的15W功率传输。瑞萨WattshareTM技术亦可使移动设备作为电源,为生态系统中的配件(如耳机和智能手表)进行反向无线充电。

瑞萨电子作为全球无线电源解决方案供应商,产品涵盖用于智能手机和其它应用的电源接收器(PRx),以及用于充电板与车载应用的电源发送器(PTx)。了解有关瑞萨无线电源解决方案的更多信息,请访问:renesas.com/wirelesspower
 

供货信息

全新参考设计现已上市,更多信息,请访问:renesas.com/P9412

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)高通/Qualcomm和Snapdragon是Qualcomm Incorporated的商标或注册商标。Qualcomm Snapdragon是Qualcomm Technologies,Inc.和/或其子公司的产品。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章

分享此文章