Renesas 的 RF 混频器系列产品采用 Zero-Distortion™ 专利技术,极大地改善了接收机在所需信噪比 (SNR) 下能够承受的最大信号电平(IM3 音)。 这些器件可进行扩展,因此能够在各种模式下运行器件,从而显著降低功耗,同时仍然保持高线性度。
Renesas 提供出色的带外杂散特性的有源混频器,可降低对前端滤波器的要求。 RF 和 LO 端内部集成了巴伦,支持单端 50 欧姆。 IF 端口配置为差分 200 欧姆,驱动 ADC前端滤滤器,具有低偶次失真特性。 双混频器和单混频器配置中均提供了这些解决方案。
2 x 2 和 3 x 3 阶杂散:因为这些带内杂散不能被滤掉,所以RF 混频器必须提供系统所需的抑制度。 Renesas 的 RF 混频器系列产品对这些关键的杂散提供极高的抑制度 (大于70 dB)。
强大的断电模式:Renesas 的有源混频器能够在 200 纳秒内实现完全开启和关闭,是TDD 系统的理想选择。 此外,在关闭状态下,LO 端口的阻抗几乎不变,降低了频率牵引的可能性。
可扩展能力: 除具备多个工作模式外,Renesas 所有混频器均包括外接电阻选择,以便进一步降低功耗,而不会影响线性度。 在产品页面上可获得应用笔记,里面描述了如何在保持大于 32dBm OIP3 的情况下进一步降低电流。 浏览下表中的 Renesas 单混频器和双混频器产品组合。
Description
IDT's RF to IF downconversion dual mixers significantly benefit BaseStation vendors and operators. Featuring IDT Zero-Distortion™ technology, intermodulation Distortion is reduced up to 19 dB (98% at the device level, 83% at the system level) while power consumption is reduced up to 40% to 1150mW. IDT's RF to IF downconverting mixers are pin-compatible with competitor devices and are offered in 3 versions to cover any of the UTRA bands from 700 MHz to 2700 MHz allowing for a compelling upgrade option. Presented by Chris Stephens, Marketing Director, Integrated Device Technology, Inc. Learn more at by visiting the RF Products page.
Transcript
博客 | 2022年9月2日 |