FemtoClock2产品家族时钟产品具备业界超低功耗和超低75fs抖动,可简化设计

2021年4月26日

2021 年 4 月 27 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,面向数据中心、服务器和网络基础设施领域推出抖动低于100fs的全新“使用点”时钟解决方案,以扩展瑞萨时钟解决方案。全新FemtoClock2产品家族包括超低抖动时钟发生器和抖动衰减器,采用4mm x 4mm小型封装,可为新一代高速互连设计配置经济且简单的时钟树。

FemtoClock2可提供达64fs RMS的超低抖动性能,使客户能够轻松满足新交换机或路由器设计对新一代PAM4的要求。FemtoClock2产品家族为4mm x 4mm封装,不足市场同类解决方案尺寸的三分之一。这使得设计人员可将时钟源放置于使用点(即非常靠近接收时钟信号的器件),以简化PCB布局、减少串扰,获得更干净的信号。优异的灵活性使该系列产品适用于诸多应用。FemtoClock2可配置为DCO、时钟发生器或抖动衰减器,从而提供极具价值的设计灵活性和复用性。

瑞萨电子数据中心事业部时钟产品副总裁Bobby Matinpour表示:“PAM4技术正在推动通信和数据中心领域数据传输速率的重大飞跃,由此也对该类系统中的时钟提出严苛要求。此次我们扩展广受欢迎的FemtoClock产品阵容,推出全新高性能产品家族,以小尺寸提供超低抖动和低功耗,让时钟可放置于板上任何便于使用的位置。通过消除与电路板上时钟走线相关的附加抖动,大幅简化设计。”

FemtoClock2产品家族的关键特性

  • 抖动低至64fs(典型值)RMS
  • 600mW低功耗
  • 采用24和28引脚,4mm x 4mm QFN封装
  • 具有四个差分输出的单、双输入选项
  • 电源噪声抑制优于-80dB
  • 输出到输出隔离为-80dBc
  • 符合ITU-T G.8262和G.8262.1标准,用于增强型同步以太网/OTN
  • 集成晶体选件,可节省更多空间

用户可将全新FemtoClock2解决方案与瑞萨小型、单输出、高性能振荡器,或更广泛的ClockMatrixTM系列时钟解决方案相结合,以满足高性能服务器和网络基础设施设计中对时钟产品的严苛要求。FemtoClock2也可与新近推出的基于IEEE1588协议的PTP Clock Manager无缝结合, 亦可与瑞萨丰富的电源、微控制器相结合, 开发多种应用, 如IEEE1588成功产品组合等。FemtoClock2作为下游时钟,能够在不中断同步的情况下在引脚上实现100fs低抖动。

瑞萨电子作为先进供应商,提供“一站式”时钟解决方案,涵盖从全功能系统解决方案到简单的时钟树构建模块的专业技术及产品。

供货信息

RC32504ARC22504A FemtoClock解决方案及评估板现已上市。更多信息,请访问:renesas.com/femtoclock2

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) FemtoClock是瑞萨电子集团的注册商标。ClockMatrix是瑞萨电子集团的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章