2022 新年快乐!
在 2021 年结束之际,瑞萨 RX 微控制器累计出货量创造记录,瑞萨迎来了又一个重要的里程碑。自RX产品推出以来,我们用心经营十余年,克服了许多艰难的挑战。2021 年,我们庆祝了RX MCU 量产十周年,但由于年初发生地震和 NAKA 工厂 N3 楼发生火灾,我们的工厂和设备严重受损,我们的生产出现问题。2021 年第三季度,我们的生产强势恢复,但紧接着又面临全球半导体供应短缺的困境。在这段艰难的时期,我们的客户、合作伙伴和供应商为我们提供了大力支持,让我们在 2021 年末达到 10 亿颗累计出货量,创造了新的纪录。对此,我们深表感谢!
未来,我们将继续加大生产投入,实施双制造厂并行生产策略以期缓解全球供应短缺的影响,并进一步提高生产的灵活性。这有助于我们在 2022 年及未来更好地满足客户的需求。我们将持续监控和改善自身的生产状况。
瑞萨的 RX 产品家族在消费品和工业应用领域都取得了巨大的成功。我们有 50% 的市场份额来自工业应用领域,另有约 30% 来自消费品领域。这两个领域仍将是我们未来几年的业务重点,同时,我们还将着重关注这两个领域内的物联网相关应用。
在产品方面,2022 年上半年,我们将为一些新款 MCU(如 RX66T、RX671 和 RX140 等)提供更多的封装类型和存储器版本。在下半年,我们将着力 RX600 旗舰系列新产品的开发,推出一款具有中端性能并且专门面向消费品/工业应用领域的新产品。2022 年以后,我们还将规划和开发多款新产品,在此过程中,我们将进一步改进自身的工艺,并面向电机控制、工业联网和传感、智能物联网/云连接以及物联网增强安全等特定应用增加新的功能。
2022 年,我们还将推出两款全新的无线云解决方案,这两款解决方案能够快速连接 AWS 和 Azure 云平台,为物联网/云应用提供支持。同时,我们还将推出更多适用于 HMI 领域的微控制器,助您以更低的成本轻松构建 GUI 显示解决方案。未来,我们将重点打造智能物联网/云连接和增强安全解决方案,为您未来的智能物联网应用带来更高的安全性和更简便的连接。
我们已经建立瑞萨 RX 合作伙伴生态系统网站,以期打造全面的合作伙伴生态系统,为客户提供可立即与瑞萨 RX 产品家族 MCU 搭配使用的各种软件和硬件构建模块。瑞萨 RX 生态系统将有助于加速物联网应用的开发,包括安保、安全、联网和 HMI 等核心技术。我们将继续添加更多的解决方案和战略合作伙伴,为您提供更多的选择空间,让您选择合意的合作伙伴和解决方案。
在未来,瑞萨 RX MCU 产品家族将为您带来更多惊喜。在我们实施数字化转型 (DX) 的过程中,我们将不断改进我们的网站,改善您的用户体验 (UX),为您提供耳目一新的服务和支持。我们计划推出更多的网络研讨会、教学视频和开发环境,让您在使用我们的 RX MCU 进行开发时更加轻松便利。同时,我们还将扩展现有的 PLP(产品长期供货计划),使其涵盖更多的封装类型和存储器版本,确保产品具备更长的寿命和更高的可扩展性,让您放心使用我们的 RX MCU 开展设计,特别是在如今这种供应短缺的情况下。
此外,我们每周都会在瑞萨 RX 博客上发表主题文章,分享更多更新内容。除此之外,还将通过其他社交媒体渠道分享有关所有 RX MCU 及其解决方案、开发环境、工具和基础架构的最新信息/更新。请持续关注我们的博客/SNS 频道以获取最新更新。
疫情的阴影尚未散去,请务必保重身体、注意安全。愿我们在 2022 年平安健康、蒸蒸日上!