随着人们对数字化转型DX(Digital Transformation)的兴趣日益浓厚,物联网在消费电子和工业设备中的使用也在增加。这些物联网端点不仅限于将收集到的数据发送到云端,而且许多还需要执行基于人工智能的程序,从 HMI 的语音识别、触摸键到故障预测。
自从10年前推出高速大容量闪存的RX630,我们在RX600系列中陆续推出了采用RXv2内核的RX651和采用RXv3内核的RX66N,在同类微控制器中性能一直处于行业前列。RX671 是 RX600 系列的新成员。
RX671在保持与RX651 MCU的物联网应用高度兼容性的同时,提升了处理能力、实时性和功能性,可以满足更广泛的用户需求。在这篇博客中,我们想介绍RX671的高性能、多功能和小型化。
更高的性能
RX 系列配备了瑞萨电子专有的 RX CPU 内核。RX-core逐年不断进化,如今已经开发出业界领先的5.9 CoreMark/MHz性能的RXv3内核。
由于RX671搭载RXv3内核,性能比现有RX631产品提升约2.1倍。即使与其他公司的产品相比,RX671 也可以在 120MHz 时钟下实现相当于 200MHz 的性能。此外,瑞萨电子的 40 纳米制造工艺使其能够实现 48.8CoreMark/mA的高功率效率。
高功能性和小型化的结合
RX671 提供一系列 4.5x4.5mm 方形 64 引脚 BGA 封装。尽管它是一个非常小的封装,但它提供了 2MB 闪存和 384KB SRAM 闪存。这允许在没有外部存储器的情况下实现物联网设备所需的固件更新。此外,RX671 还配备了电容式触摸传感器 (CTSU),该传感器因其高抗噪性特点而在 RX100/200 系列中非常受欢迎。只需单芯片即可实现设计美观、维护成本低的触控按键,无需额外组件。
此外,带有串行声音接口(SSIE)的RX671为您实现语音识别提供了更多选择。语音识别需要实时执行数字信号处理的处理能力,例如从输入的语音波形中进行噪声抑制和音素提取,以及存储触发词的存储器和生成大量数据的语音识别中间件。如上所述,RX671具有高计算能力和大容量存储器,因此,它可以用一颗芯片来实现。
考虑到物联网设备的高性能和多功能性,增强计算能力和功能的RX671无疑是最合适的微控制器。我们将通过RX600系列新增RX671 MCU支持IoT设备的演进!