图像
作为汽车市场的大趋势,预计以下市场将迅速增长:全球加速实现“零排放”的“电动化”,ADAS(高级驾驶辅助系统)和AD(自动驾驶)等“自动化”,以及对舒适性和便利性的追求以及车载E/E(电气/电子)架构的发展而实现的“互联”。 这些不断变化的趋势将对汽车工程师产生什么影响?
全球大趋势的这些变化正在对xEV、ADAS和网关等应用产生重大影响。 因此,需要各个领域的技术创新,特别是软件领域的技术创新,以缩短开发过程并增加功能作为附加值。
过去以硬件(HW)为中心的价值创造,现在正在转向软件(SW)和服务。 因此,在系统上运行的软件规模呈指数级增长,软件开发工作显着增加已成为一个问题。 右图显示了控制汽车的SW线数量的年度趋势。 目前,线路数量已达2亿条,随着自动驾驶等功能的演进,规模有望进一步扩大。 因此,软件需要有一个更高效、更人性化的开发环境,以减轻客户的开发负担。
为了解决汽车工程师面临的问题,例如开发的日益复杂以及由此导致的开发周期延长,瑞萨电子为希望缩短开发时间并创造更多开发成果的汽车工程师提供了两种解决方案
除了用户手册和应用说明外,瑞萨电子的解决方案还提供参考文档、工程社区、培训计划和许多其他服务,以帮助工程师建立更好的开发环境。 瑞萨电子用于客户端系统开发的软件产品超越了软件代次、细分市场和应用,使其可重复使用,从而降低了开发成本。
我们提供全面的 MCU、SoC、电源和模拟产品阵容。 通过使用预先验证的参考设计和正确的产品组合,我们可以加快设计速度并缩短产品开发周期,同时增加价值。
先进的汽车制造商已经在积极使用瑞萨电子的解决方案。