新产品支持-40至105ºC温度范围;面向边缘计算和自动驾驶等应用
2021 年 11 月 4 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出支持工业温度等级DDR5(5RCD0148H)和DDR4(4RCD0232K)寄存时钟驱动器(RCD),面向要求严苛的边缘计算、汽车、工业4.0和5G等应用。.
与通常在0至70ºC温度范围运行的产品相比,新产品可支持最低-40ºC至最高105ºC的温度范围,支持DDR5以5200MT/s和DDR4以3200MT/s的速度运行。新产品带来2倍的通道速度提升和低延迟以及出色的电源管理,实现了DDR5工业温度等级双列直插式内存模组(DIMM)和内存颗粒接于主板的应用,同时为现有DDR4应用提供了更宽泛的温度范围可靠性。
瑞萨电子数据中心事业部副总裁兼总经理Rami Sethi表示:“智能边缘和开放式无线接入网络(O-RAN)等新兴领域将传统计算与通信架构相融合,这需要能够承受网络边缘恶劣环境的服务器元器件。瑞萨与合作伙伴共同努力,让RCD产品支持更宽泛的温度范围,以适用于新市场。”
美光核心计算事业部副总裁兼总经理Malcolm Humphrey表示:“存储领域生态系统需要协同努力,才能提供广泛的产品,从而更可靠地扩展工作温度范围并适应极端环境条件。美光携手瑞萨等合作伙伴,为智能边缘应用的下一代存储技术开辟崭新市场。”
瑞萨工业温度级存储器接口组件可与其配套的时钟、电源,和5G射频及基带产品相结合,为各种无线接入和边缘计算应用打造全面解决方案。瑞萨的“成功产品组合”作为经验证的完整解决方案,旨在帮助客户加速设计进程并缩短产品上市时间。瑞萨现已推出250余款“成功产品组合”,更多信息,请访问:renesas.com/win.
瑞萨作为业内资深的存储接口产品供应商,自服务器存储模块诞生以来,便持续推出完整的芯片解决方案。全新瑞萨工业温度级DDR5 RCD经过优化,可与瑞萨的其它产品(包括电源管理IC P8900、SPD集线器SPD5118,和温度传感器TS5111)无缝协作;全新工业温度级DDR4 RCD旨在与TSE2004DDR4温度传感器配合使用。存储器供应商采用瑞萨芯片解决方案还可获得完整的互操作性和稳定的质量。
供货信息
瑞萨5RCD0148H DDR5和4RCD0232K DDR4现已上市。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。 作为全球 微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问 renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。