领先的光互连电芯片器件结合时序、微控制器和电源器件,为不断发展的数据中心、电信及5G应用打造完整解决方案

2020年12月3日

2020年12月3日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,将其业界领先的光通信产品组合与备受市场欢迎的微控制器(MCU)、时序和功率器件相结合,推动电信和数据中心系统的快速部署。最新推上市的瑞萨光互连产品家族有全球首款基于200G(4x50G) CMOS工艺的时钟数据恢复(CDR)HXC44400、高密度集成CDR和VCSEL驱动器的HXT14450,以及高密度集成CDR和线性TIA的HXR14450。

全新集成化CDR产品已列入瑞萨当前高性能PAM4光信号传输产品线,该产品线包括用于EML驱动器HXT45411产品家族、硅光驱动器HXT45430、DML驱动器HXT44420产品家族和线性TIA HXR45400产品家族,以及驱动器GX76474产品家族和用于64GBaud相干接收应用的TIA GX36420产品家族。

客户可将这些光通信产品系列与各类瑞萨MCU、电源管理和时序器件组合成完整解决方案,为客户提供从光互连到MCU的所需的所有元器件,助力客户更轻松、快速地将其应用推向市场。

瑞萨电子光通信产品副总裁Diwakar Vishakhadatta表示:“在过去的几个月中,数据中心、网络和电信基础设施系统的市场需求显著增长,这主要得益于高带宽数据量(如直播和点播流媒体内容)的推动、基于AI的系统数量的增加,以及越来越多消费者在其工作和日常生活中对互联系统的依赖而导致的全球范围内向云计算应用的转移。随着云和网络服务在企业及消费者日常生活中越来越重要,我们积极扩展光通信产品线,在领先的MCU、时序和电源产品的基础上再添新品,进而为客户提供完整解决方案,可涵盖其当前系统及未来系统升级扩展所需的所有光模块元器件。”

数据通信光通信

随着PAM4技术在数据中心和5G中的不断普及,以光互连带宽升级至200G,400G(或更高),对基于PAM4技术和相干技术解决方案的需求不断增长。这些解决方案体积更小、成本更低,同时又保持了低功耗和高可靠性。

采用业界首款基于CMOS的PAM4 CDR加单芯片集成的VCSEL驱动器HXT14450和线性TIAHXR14450可以有效地解决和满足数据中心的200G和400G短距离的光模块和有源光缆快速发展和低成本的要求·。与传统的DSP解决方案相比,该系列具有更小的时延,更低的功耗和更小的尺寸,以及更高的集成度(包括集成的MCU),从而进一步简化和加快光模块系统设计。该系列CDR已通过-40至85℃温度范围认证,使其也将成为5G前传和中传基础设施中光互连通信的理想选择。此外,瑞萨还提供独立的HXC44400 CDR,客户可将其与瑞萨DML驱动器, EML驱动器和线性TIA结合使用,以支持200G和400G远程传输,亦或选择集成有VCSEL和TIA的CDR以支持较短距离的光互连。

电信光通信

随着服务提供商、设备制造商和企业网络需求的增加,网络设备正承受的压力越来越大。今天的电信网络和5G基础设施提供商已经在主干网中扩展了相干技术的400G设备部署,而数据中心运营商已经开始部署OIF所定义的400ZR标准,以满足这一需求。

瑞萨64 GBaud GX76474驱动器系列和GX36420系列相干技术TIA将出色的模拟性能、低功耗和高可靠性,与高带宽及可配置性相结合,可支持电信行业发展最快的领域——相干光通信。

全新驱动程序和TIA支持所有关键需求,以满足不断增长的远程通信需求,包括:

  • 采用行业标准的64GBaud 调制,数据速度高达400Gb/s
  • 适用于32G、45G和64G的可扩展解决方案,使客户能够优化速度、功耗和成本,并通过SPI调整关键参数

GX76474和GX36420系列还涵盖了目前市场上所有的光调制器技术,包括铌酸锂、磷化铟和硅光以及行业标准的ICR和TROSA配置。

供货信息

瑞萨电子业界领先的CDR、驱动器和TIA完整产品组合现已上市。

了解瑞萨数据通信产品阵容的更多信息,请访问:www.renesas.com/datacom

了解瑞萨电信产品阵容的更多信息,请访问:www.renesas.com/telecom

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章