该实验室将帮助客户通过采用低延迟RapidIO互连和先进的时序技术开发针对实时分析超大规模数据中心的解决方案
美国加利福尼亚州圣何塞,2015年7月15日 - IDT公司(IDT® )(NASDAQ:IDTI)今天宣布已经推出一个开放式高性能分析和计算(HPAC)实验室,以满足企业和云计算最终用户的实时应用需求。该实验室支持业界领先CPU和加速器厂商的异构处理技术,这些领先厂商正在使用IDT公司的RapidIO®和PCIe®互连半导体、先进的时序和存储器接口产品组合来实现与他们自己硬件的连接。
该开放式HPAC实验室设在IDT公司在加拿大渥太华(Ottawa),并以一种贡献式模式(contribution model)运行。它是由IDT公司与合作伙伴创办,用来支持最终用户开发针对分析和高性能计算(HPC)的应用软件,这些应用中需要多种具有低时延、高吞吐量和高能效的处理器。该实验室所承担面向的目标应用包括实时分析、深度学习、模式识别、视频分析和图像处理等等。
此实验室的核心技术曾经在2014年世界杯决赛中用于分析Twitter流量的内容,并于近日被欧洲核子研究中心(CERN)用于大型强子对撞机(Large Hadron Collider)和数据中心的分析。该实验室是基于行业标准的IT化解决方案,符合IDT公司联合主持的开放计算项目(OCP)高性能计算倡议(High-Performance Computing initiative)。
IDT公司首席技术官兼全球运营副总裁Sailesh Chittipeddi 表示:“由于超大规模云数据中心对于大量的非结构化数据的分析变得更加重要,使用GPU和FPGA等加速器与处理器协同工作变得最为重要,在分布式多处理器系统中,低延迟互连是快速处理工作负载的关键。我们推出开放式HPAC实验室就是要为那些需要RapidIO互连提供的低延迟和高能效性能的客户提供一个合作的平台。”
NVIDIA公司平台联盟总监Duncan Poole介绍说:“高度可编程、超高性能GPU技术将对应用于移动edge实时分析等新领域的超大规模云数据中心产生根本性的影响。我们期待与IDT公司和开放式HPAC实验室一起工作,帮助客户开发出基于RapidIO异构计算平台的先进的下一代应用。”
ARM公司服务器系统和生态系统总监Lakshmi Mandyam 评论道:“低延迟、高能效计算是扩展企业和云数据中心的一个重要属性。随着ARM公司许多生态系统合作伙伴已经在开放式HPAC实验室与IDT公司合作,并且ARM公司也已经是RapidIO.org的一个领导成员,我们认为该实验室提供的服务是我们合作伙伴在真实平台上测试其基于ARM的异构计算、并加速其应用开发的一个关键部分。”
开放计算项目(Open Compute Project)CEO Corey Bell 认为:“开放式HPAC实验室是一个OCP HPC倡议并支持的真实场合。在那里,业界那些最终用户的具有特色的最高运算中心负载的需求可以得到很好地满足。随着OCP HPC工作的成熟,我们会非常感兴趣地看到更多的硬件平台贡献到开放式HPAC实验室,可以在我们的最终用户构建他们自己的系统之前,为他们提供一个理想场所来开发最终应用。该实验室将成为驱动采用OCP计算解决方案的一个关键因素。“
有兴趣者可向IDT公司申请在开放式HPAC实验室运行分析项目。商业或公共应用项目将根据逐案而论的原则进行选择,具体详情请联络openhpac-lab@idt.com。
开放式HPAC实验室目前可提供的异构计算已经在7月16日于德国法兰克福举办的国际超级计算机大会(International Supercomputing Conference)上RapidIO.org展位622号得到展示。
###
Integrated Device Technology, Inc., develops system-level solutions that optimize its customers’ applications. IDT uses its market leadership in timing, serial switching and interfaces, and adds analog and system expertise to provide complete application-optimized, mixed-signal solutions for the communications, computing and consumer segments. Headquartered in San Jose, Calif., IDT has design, manufacturing, sales facilities and distribution partners throughout the world. IDT stock is traded on the NASDAQ Global Select Stock Market® under the symbol “IDTI.” Additional information about IDT is accessible at www.IDT.com. Follow IDT on Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube and Google+.
###
IDT and the IDT logo are trademarks or registered trademarks of Integrated Device Technology, Inc. All other brands, product names and marks are or may be trademarks or registered trademarks used to identify products or services of their respective owners.
Contact details for publication:
IDT Europe Limited
Phone: +44 (0) 1372 363339
Email: idteurope@idt.com
Website: www.idt.com
Contact details for editorial enquiries:
Dean Solov
IDT Public Relations Manager
Phone: (408) 284-2608
E-mail: Dean.Solov@idt.com
Issued by:
Simon Krelle, Pinnacle Marketing Communications Ltd
Tel: +44 (0) 20 8869 9339
Web: www.pinnacle-marketing.com
E-mail: s.krelle@pinnaclemarcom.com