~Wi-Fi経由でAWSへの接続するIoTエンドポイント開発の近道~
費用 (無料) 対象製品 RAファミリ、RXファミリ
開催日時/会場
2024年 5月 24日(金)14:00~16:00 オンライン
※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- AWSクラウドに興味のある方
- クラウドIoTへの移行・活用を進めたいが、何から手をつけたらいいかわからない方
- Amazon FreeRTOSを採用した組み込みシステム開発を検討されている方
- クラウドでのデータの可視化、機器のリモート監視を検討されている方
受講に必要な前提知識
- RTOSの使用経験がない方でもご参加いただけます。
- 事前に配布するテキストをご一読されることをお勧めします。その他、必要な知識はありません。
内容
本セミナーでは、RAマイコンを使ってAWSクラウドに接続するまでの手順をハンズオン形式で解説します。FreeRTOSプロジェクトの立ち上げ方から、AWSクラウド側の設定、Wi-Fi通信によるクラウドへのメッセージ送信/確認するまでの一連の手順を丁寧に解説しますので、RTOSの使用経験が無い方でも受講可能です。
ハンズオン形式の解説では、ルネサスから販売中のクラウド通信評価キット CK-RA6M5 を使用します。
CK-RA6M5 をお持ちであれば、実際に操作し手順を体験いただけます。「受講生環境」を参照に準備されることをお勧めします。
CK-RA6M5 はルネサスから販売中のクラウド通信評価キットです。IoTエンドポイント機器に向けて、FreeRTOSに対応したRA6M5を使用してAWSへのスピーディなWi-Fi接続評価が可能です。
同じ構成のキットとして、RXマイコンのRX65Nが搭載されたCK-RX65Nも販売中です。本セミナーを参考に同等の評価を実施いただけます。
カリキュラム
AWS Cloudへの接続までを以下の手順で解説します。
本セミナーでは講師が操作をお見せしながら解説します。
受講者様ご自身でもお手元で操作をされる場合は、事前に以下の準備を済ませておいてください。
- ボードのご購入:クラウド通信評価キット Renesas CK-RA6M5 (型名:RTK7CKA6M5S08002BE)
※ CK-RA6M5にはWi-Fi版とLTE Cat.M1版の2種類がありますのでご注意ください。本セミナーではWi-Fi版を使用します。 - PCに開発環境をインストール:FSPパッケージインストーラ v5.2.0 を使用してインストールすることで以下2点がインストールされます。
- AWSアカウントの登録(外部サイト)
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- ボード:クラウド通信評価キット Renesas CK-RA6M5 (型名:RTK7CKA6M5S08002BE)
※ CK-RA6M5にはWi-Fi版とLTE Cat.M1版の2種類がありますのでご注意ください。本セミナーではWi-Fi版を使用します。 - PC環境:
- ソフトウェアパッケージ:FSP(Flexible Software Package) v5.20以降
- 統合開発環境:e² studio
- AWSアカウントの登録(外部サイト)
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- ボード:クラウド通信評価キット Renesas CK-RA6M5 (型名:RTK7CKA6M5S08002BE)
- PC環境:
- ソフトウェアパッケージ:FSP(Flexible Software Package) v5.20
- 統合開発環境:e² studio
- GNU ARM Embedded Version 10.3-2021.10
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2024年 05月24日(金)お申し込み
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。