图像
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  IP製品

開催日時/会場

  • 2023年 06月07日(水) 13:30~15:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • オリジナルマイコンの開発を検討されている方
  • IP製品の導入を検討されている方
  • ASICやFPGAを用いたカスタムデバイスの開発を検討されている方
  • 汎用デバイスの拡張を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • 一般的はデバイス開発に関する知識
  • IP(intellectual property)とは何かを事前に把握されていると、より理解が深まります

内容

ルネサスは、マイコンやSoC(System on Chip)上に搭載するIPを多数保有しています。
プロセッサに始まり、通信用インタフェース、タイマ、メモリ、アナログなど、長年の製品化実績に裏打ちされた、
高性能・高品質なIPの中でも特にご要望が多いものを中心に外販用IP製品として提供中です。
IPを使用し、オリジナルマイコンを開発することで、お客様にとって、最適な機能を、最適なデバイスで使用できます。
外部環境の変化の影響を最小限にして、サステナブルなシステム開発を実現することができます。
このユーザ・オリジナルマイコンの実現について説明します。

本セミナーは以下のセミナーをブラッシュアップさせていただきました。実際にご利用頂いたお客様の声も含め、IP使用のメリットを分かりやすく説明します。
22年開催セミナー「ユーザ・オリジナルマイコンの開発ガイド~ルネサス製IPライセンス製品のご紹介と注目IPの技術紹介~」

カリキュラム

  1. ルネサス製IP製品のご紹介
    ○ルネサスの“IPライセンスビジネス”とは?
    ○ルネサスのIPライセンス製品の特長
    ○製品ラインアップ一覧
    ○IPライセンス製品を扱うパートナー各社
  2. ルネサス製プロセッサIPの活用に向けて
    ○IP利用許諾契約について
    ○H8/H8Sマイコン機能対応 H8S IPの活用方法
    ○ルネサス製プロセッサコアを実装したオリジナルマイコン開発

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2023年 06月07日(水)