中級

費用 (無料)   対象製品  RAA457100(受電用IC)、RAA458100(送電用IC)

開催日時/会場

  • 2017年 11月10日(金) 13:00~15:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2017年 11月16日(木) 13:00~15:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

ワイヤレス充電導入を検討されている方

受講に必要な前提知識

アナログ回路の基礎知識

内容

主にウェアラブルやヘルスケア製品向けに防水・防塵・小型化に応える技術として、ワイヤレス充電が注目されています。

ルネサスは、必要な機能を3.22x2.77mmにワンチップ化(他社比-30%)、軽負荷(1mA)時でも80%以上の高効率DC/DCを内蔵することで、長時間駆動に貢献するワイヤレス充電ソリューションをこれらの小型アプリケーション向けに提供しています。

本セミナーでは、多様な使い方が可能なルネサスワイヤレス充電ICの機能や使用方法を解説するとともに、評価ボードを用いた実習も行い動作や操作を実感いただけます。

ワイヤレス充電の導入を検討されている方の入門編として最適な内容となっています。

カリキュラム

  1. ワイヤレス充電ソリューションの概要
    〇ターゲットアプリケーションや導入メリットをご紹介します。
  2. ワイヤレス充電ICのポイント解説
    〇ICの主な仕様・機能、動作モード、導入検討時に設定可能なパラメータなどを解説します。
  3. ワイヤレス充電実習
    〇評価ボードと制御ツール・ソフトウェアを用いて様々な動作設定方法と実際の動作を実習します。(ツールの起動、各種設定、ワイヤレス給電動作、充電動作、DCDC動作、保護動作、モニタ機能動作)
  4. 質疑

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • ワイヤレス充電IC・評価ボード(評価ツール含む)

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2017年 11月10日(金)

2017年 11月16日(木)