图像
費用 (無料) 対象製品 RAファミリ
開催日時/会場
- 2022年 12月07日(水) 13:00~16:00
- 小平会場(ルネサス武蔵事業所別館)
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- GUIXに興味がある方
- RAにて、GUIXを用いたプロジェクト開発に着手しようとしている方
受講に必要な前提知識
- マイコンの基礎知識とC言語による組み込みプログラミング経験
- FSPを用いたRTOSを使わないプロジェクト開発手順
ご存じない方は以下をご受講ください。
FSPを使ってみよう!Arm® Cortex®-Mコア RAマイコンファミリを楽々開発(オンラインセミナー)
短期集中!FSPを用いたRAファミリのプロジェクト開発手法~Arm® Cortex®-MコアRAファミリを使用~(オンデマンドセミナー) - e² studioの使い方(プロジェクト作成からデバッグ程度)
- AzureRTOSを知っているとより理解が深まりますが、未経験でも可能です。
内容
本セミナーでは、RAファミリマイコンにおいてAzure RTOS GUIXを使用したアプリケーションを開発する際に必要な基本知識について解説します。GUIXの簡単なアプリケーションを作成する手順に沿って解説しますので、GUIXのアプリケーション作成方法の概要を理解することができます。ハンズオンでは、実際にGUIXのGUIデザインツールであるGUIX StudioでGUI画面を設計し、GUIX Studioの使用方法を体験しながら学びます。また、このGUIX Studioで作成したプロジェクトを、FSPのGUIXアプリケーションとしてスクラッチから作成する手順を学びます。
カリキュラム
- GUX概要
- GUIX StudioでのGUIXプロジェクト設計
- GUIXプロジェクトの作成手順
- ディスプレイドライバの設定
- タッチパネルドライバの設計
- GUIXイベント処理
- GUIXカスタムイベントハンドラの設計
- ハンズオン(GUIXアプリケーションをスクラッチから作成)
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- 会場に準備いたします。
(演習環境は弊社にて準備させていただきますので、受講者様でご準備いただくものはありません。)
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- ボード:EK-RA6M3G
- 統合開発環境:e² studio 2022-04
- コンパイラ:GNU ARM Embedded 10.3.1.20210824
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2022年 12月07日(水)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。
RTOSを導入しよう!FSPを用いたAzureRTOSプロジェクト開発手法~Arm® Cortex®-MコアRAファミリを使用~(オンデマンドセミナー)
图像
- 【開催場所】
- オンデマンド
- 【受講料】
- 無料