图像
技術内容の理解活用

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ

開催日時/会場

  • 2022年 11月21日(月) 13:00~16:00
  • 小平会場(ルネサス武蔵事業所別館)
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • NetX Duoに興味がある方
  • RAにて、NetX Duoを用いたプロジェクト開発に着手しようとしている方

受講に必要な前提知識

内容

本セミナーでは、RAマイコン上でAzure RTOS NetX Duoを利用する手順をハンズオン形式で解説します。
Azure RTOSプロジェクトの立ち上げ方からEthernet接続・TCP/IP通信までの基本手順を学んでいただくことが可能です。
その後、TCP/IP上で動くアプリケーションをNetX Duo Appulicationを用いて設計する一連の手順を解説します。

ハンズオン当日利用する評価機材 EK-RA6M3G はルネサスで準備をいたしますので、機材の事前準備は不要です。
後日に復習していただくことが可能なように、EK-RA6M3以外のEthernet搭載RAマイコンでの動かし方も説明を行う予定です。

カリキュラム

RAマイコンでのAzure RTOS NetX Duo利用方法を以下の手順で解説します。

  1. Azure RTOS NetX Duoの概要
  2. RAマイコンでNetX Duoを利用する際のH/W面でのポイント
  3. プロジェクトへのNetX Duoの組み込み、動作確認
  4. プロジェクトへのNetX Duo Applicationの組み込み、動作確認

本セミナーでは講師が操作をお見せしながら手順を解説します。
また、同じ内容を受講者様ご自身でもお手元で操作いただくことで、使い方を具体的に習得していただきます。

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

弊社にてご準備いたします。

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • ボード:EK-RA6M3G
  • 統合開発環境:e² studio 2022-04
  • コンパイラ:GNU ARM Embedded 10.3.1.20210824

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 11月21日(月)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。