中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

  • 2020年 05月26日(火) 13:15~14:00
  • オンラインセミナー
  • 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

wolfSSL Japan合同会社

受講をお勧めしたい方

  • 組み込み開発でセキュリティライブラリをご検討または興味をお持ちの方
  • 産業、家電、ヘルスケア、OAなどのIoT化でセキュリティ対策をご検討または興味をお持ちの方

受講に必要な前提知識

内容

wolfSSLは小型軽量の組み込み向けSSL/TLSライブラリです。
このセミナーでは、コンパイル環境にe2 studioを使い、wolfSSLとその簡単なサンプルプログラムのソースコードをコンパイル、RX65Nを搭載した評価ボードGR-Roseの上で動作させてみます。

自社製品にSSL/TLSあるいは暗号化機能の搭載を検討しているエンジニアの方々のために、短時間でその仕組みと使い方を習得することができるためのセッションです。

カリキュラム

  1. TLSのしくみ
    ○TLSの動作を簡単に説明
  2. wolfSSLでTLS
    2.1 wolfSSLに含まれているもの
    ○TLS、暗号アルゴリズムライブラリ
    ○単体テスト、ベンチマークプログラム
    ○簡単なサーバ、クライアント(echoserver/echocleint)
    ○テスト用サーバ、クライアント
    ○サンプルプログラムのレポジトリ
    2.2 APIの使い方
    ○wolfSSLを使ってアプリケーションプログラムの中でTLSを動作させるためのAPIの使い方をサンプル(echoclient)を例に解説
  3. コンパイル、ダウンロード、実行
    ○e2 studioでwolfSSLをコンパイル、GR-Rose上でTLSを実行
    ○対向テストのためのセットアップ

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講環境

本セミナーはMicrosoft Teamsによる配信です。
ご覧いただくためには、インターネット接続環境およびMicrosoft Teamsアプリケーション(またはWebブラウザ)が必要です。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2020年 05月26日(火)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

組み込みC言語入門~実装編~コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  39,600円(税込)