費用 (無料) 対象製品 RL78ファミリ
開催日時/会場
- 2020年 04月22日(水) 13:00~16:00
- 豊洲会場(豊洲フォレシア) 中止となりました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- Bluetooth® Low Energy 無線通信について理解されたい方
- Bluetooth® Low Energy 無線通信の実現方法を習得されたい方
- Bluetooth® Low Energy を使ってスマホとの連携動作を試してみたい方
受講に必要な前提知識
マイコンの基礎知識、C言語でのプログラミング経験、開発環境の使用経験が必要です。
(組み込みC言語入門~文法編~コース、マイコン入門コース、組み込みC言語入門~実装編~コース 修了レベル)
内容
Bluetooth® Low Energyは低消費電力で動作し、またスマートフォンにも標準的に搭載されていることから、ヘルスケア&フィットネス製品をはじめ、家電、産業機器、そしてビーコンに代表される無線タグなど幅広い用途で利用されています。ルネサスはそれらの用途に向けた開発を支援するソリューションを多数用意しています。
本セミナーでは、機器の無線化、スマホとの連携動作の実現を検討されている皆様を対象に、Bluetooth® Low Energyの概要とその応用例を解説いたします。その上で、ルネサスRL78/G14 Fast Prototyping Boardと、RL78/G1D BLE Module Expansion BoardでBluetooth® Low Energyの動作を体験していただきます。 本セミナーでは、Bluetooth® Low Energy 無線通信の導入に必要な基礎知識を習得いただけます。
カリキュラム
- Bluetooth®の概要と特徴
○Bluetooth®とは ○Bluetooth® Low Energyの特徴 - Bluetooth® Low energyの応用例
○ビーコン ○コネクション通信 - RL78/G1Dの概要
○RL78/G1Dの概要 ○評価環境 - 演習
○演習環境について ○ファームウェアの書き込み ○APIの解説 ○アドバタイズ ○コネクションの確立 ○各種センサデータのアップロード
演習では、スマートフォンを使用します。「GATTBrowser」をインストールの上、ご出席ください。
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
演習環境
- RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)
- RL78/G1D BLE Module Expansion Board(RTKYRLG1D0B00000BJ)
- TE Connectivity MS8607 DIGILENT PMOD
- スマートフォン
图像
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2020年 04月22日(水)