中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

  • 2019年 12月20日(金) 15:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

株式会社エンベックスエデュケーション

受講をお勧めしたい方

  • RX63Nを搭載したGR-SAKURA_eMboarDにご興味のある方
  • 新入社員の組込み技術研修をご検討中の方
  • 新入社員を受け入れる組込み現場の技術者の方

受講に必要な前提知識

特に前提知識は必要ありません

内容

ルネサス エレクトロニクスのセミナーパートナー会社であるエンベックスエデュケーションによる新企画セミナーとなります。

RX63Nを搭載した「GR-SAKURA_eMboarD」で組込み研修体験となります。今回は「emTech Academy」という、エンベックスエデュケーションが10年以上にわたり全国で開催してきた新入社員向けITエンジニア研修のご紹介をさせていただき、特に「組込みエンジニア養成コース」のご紹介では ”C言語を用いて組込みの基本的な要素技術を修得しシステム開発の基礎を身に付け、研修後に上位者の指示によって一人でプログラム作成できることを目指す”、このような体感をいただきます(開発環境:Gadget Renesas(がじぇるね)のアイテムGR-SAKURAをベースとした演習ボード(GR-SAKURA_eMboarD)と統合開発環境(CS+)を利用)。

本セミナーでは「emTech Academy」の実際の講義及び演習の一部を紹介し、体験いただくことで、「組込みの研修って何をやるの?」「研修が終わると何ができるようになるの?」といった疑問にお応えいたします。今後の新入社員向けITエンジニア研修をご検討の方は、ぜひ本無償セミナーをご体感ください。

カリキュラム

  1. emTech Academyとは
  2. emTech20_組込みエンジニア養成コース_シラバス説明
  3. 組込み演習ボードGR-SAKURA_eMboarD概要
  4. 【体験】GR-SAKURA_eMboarDを使った組込み教育
  5. まとめ・質疑応答

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • 開発環境:CSPlus_CC_Package_V80200
  • 演習ボード:GR-SAKURA_eMboarD
  • エミュレータ:E1

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 12月20日(金)