中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX100, RX200シリーズ)

開催日時/会場

2019年 10月24日(木) 13:00~17:00 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

2019年 10月29日(火) 13:00~17:00 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました

受講をお勧めしたい方

  • これからe2 studioを使用して開発を始める方
  • 初めてタッチセンサの開発を行う、もしくは検討中の方
  • 開発ツールを使った消費電流計測を体験したい方

受講に必要な前提知識

内容

本セミナーは、統合開発環境(e2 studio)とE2エミュレータを用いた演習により、タッチセンサの開発手順の習得、およびデバッグスキルをレベルアップしていただけるセミナーです。

RXを題材として、開発に役立つ便利な機能に重点をおいてタッチセンサの開発手順を説明します。またタッチセンサによるLEDの点灯/調光制御演習により、いろいろな機能の使い方を、実際に試しながら効率よく習得できます。

さらに、測定器を使わずにE2エミュレータだけで実現できる消費電流測定機能を用いた低消費電力化のためのデバッグ方法も体験いただけます。

カリキュラム

1. RXファミリ新製品のご紹介

2. 統合開発環境(e2 studio)と便利な開発支援ツールのご紹介

3. 実習

  • タッチセンサの初期設定
    〇GUI操作でのタッチインタフェース構成の作成 〇タッチ入力状態のモニタリング 〇パラメータ調整
  • タッチセンサでLED点灯、LEDの輝度調整
  • E2エミュレータを使った消費電流計測習
    〇低消費電力化のためのデバッグ演習

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • Renesas Starter Kit for RX231
  • 統合開発環境 e2 studio
  • E2エミュレータ

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 10月24日(木)

2019年 10月29日(火)